Партнер по безопасности на всю жизнь
Когда безопасность ваших активов имеет решающее значение для успеха вашего предприятия, вы можете положиться на Triconex. Наша команда экспертов в области безопасности процессов имеет обширные знания о функциональной безопасности, о соответствии стандартам безопасности технологических процессов по МЭК 61511 и МЭК 61508, а также соответствии нормативным требованиям. При поддержке глобальной инфраструктуры вы гарантированно получаете поддержку на протяжении всего жизненного цикла систем безопасности, где бы вы ни находились и в любое удобное для вас время.
Управление средствами функциональной безопасности
Управление функциональной безопасностью синхронизирует все действия и роли на протяжении всего жизненного цикла безопасности согласно соответствующим правилам и стандартам.
Жизненный цикл обеспечения безопасности начинается на этапе разработки концепции, на котором мы помогаем выявлять и идентифицировать Ваши риски, потенциальные последствия и уровень защиты, необходимый для управления рисками и уменьшения последствий этих рисков.
Проектирование и внедрение
Технология систем обеспечения безопасности стала настолько совершенной, что при правильной реализации она может быть абсолютно надежной. Наши услуги включают в себя управление проектами, разработку систем и ряд услуг на месте установки оборудования и позволяют создавать функциональные, полностью совместимые системы эксплуатации. На протяжении нескольких десятков лет мы занимаем лидирующую позицию в области обеспечения безопасности и применяем знания по глобальным стандартам обеспечения безопасности, поддерживаемым группой экспертов, которые могут обеспечить единый ресурс для всех требования проекта системы обеспечения безопасности.
Эксплуатация и техническое обслуживание
Вы заботитесь о безопасности даже после того, как системы установлены и работают. Так же, как и мы. У нас есть специальные инструментальные средства и решениями (например, уникальное программное обеспечение управления SIF), которые помогают поддерживать безопасную работу в соответствии со стандартами на протяжении всего жизненного цикла системы обеспечения безопасности.
Услуги по сертификации и обучению
Решения по обеспечению безопасности производственных процессов постоянно развиваются, так же как и потенциальные угрозы. Обучение функциональной безопасности предоставляет инженерам возможность использования на месте эксплуатации актуальных технологий, полностью соответствующих стандартам IEC 61508, IEC 61511 и другими соответствующими международным стандартам.