Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Успех нефтехимического завода

Столкнувшись с нестабильностью, высоким потреблением энергии и незапланированными отключениями, этот европейский нефтехимический завод решил обновить свои устаревшие механические системы управления. Успешная модернизация устранила возникшие проблемы и обеспечила стабильность управления технологическим процессом, защиту от перенапряжений и надежность.

Посмотрите, как наши решения по модернизации могут помочь вам защитить ваше предприятие.

Наши решения по управлению турбомашинным оборудованием
Решения касательно турбин, генераторов, компрессоров и приводов, а также возможности переоснащения механической части и наш первый в своем классе комплексный пакет инженерных услуг позволяют нам обеспечить клиентам максимальную выгоду.

Решения и услуги для управления турбомашинным оборудованием

Компания Schneider Electric предлагает комплексный набор гибких решений по управлению турбомашинами и технологическими процессами. Вот уже четыре десятилетия наши глобальные эксперты добиваются улучшения деятельности самого разного масштаба на нефтегазовой, нефтехимической и химической предприятиях. Линейка наших продуктов Triconex™ охватывает наиболее важные активы, а избыточная и простая платформа Modicon™ предназначена для решений общего назначения, включая наши решения по управлению Guardian.
Up close shot of a turbine, wind energy, windmill, renewable energy.

Конструктивные особенности решения

  • Антипомпажная защита — для защиты компрессоров от всплесков напряжения мы объединяем передовые алгоритмы и соответствующие стратегии автоматизации технологических процессов
  • Контроль рабочих характеристик компрессора — для удовлетворения требований технологического процесса при сохранении эксплуатационных ограничений мы предлагаем эффективное управление нагрузкой
  • Несвязное регулирование — чтобы сбалансировать производительность и контроль скачков электричества для оптимальной эффективности, мы обеспечиваем превосходное управление развязкой
  • Управление паровыми и газовыми турбинами; управление электродвигателем — для обеспечения беспрепятственного управления паровым коллектором и защиты машинного оборудования мы предлагаем исключительные интегрированные средства управления

Преимущества

  • Снижение неэффективности и низкой производительности критически важных компрессоров
  • Снижение риска нарушения технологического процесса
  • Снижение риска катастрофических отказов компрессора
  • Понятная логика управления с доступными, в режиме реального времени, промежуточными результатами

Повышение безопасности и эффективности

Решения и услуги компании Schneider Electric для рынка ископаемого топлива, ГЭС и атомной энергетики охватывают все конфигурации питания и потребности в части турбин с промежуточным перегревом пара – от мелких до крупных. Более чем за сорок лет опыта мы разработали решения по управлению, способные повысить безопасность и эффективность как для общих, так и для критически важных применений.

Конструктивные особенности решения

  • Средства управления генератором — Управление мощностью в мегаваттах, переключателях частоты вращения, изохронных батареях, напряжении, коэффициенте мощности и реле Мегавар. Мы также предлагаем средства для ограничения повышенния температуры, ограничения возбуждения, распределения нагрузки и сброса нагрузки.
  • Автоматическая регулировка напряжения (AVR) — Решения AVR включают в себя управление напряжением и током, согласование напряжения с «плавным пуском» и согласование напряжения шины для синхронизации.
  • Управление паровыми и газовыми турбинами — Интегрированные последовательности и средства управления обеспечивают плавное управление паровым коллектором и защиту машинного оборудования для генераторов. Мы также предлагаем стратегии управления для паровых турбин с промежуточным подогревом паром.

Преимущества

  • Защита критически важных активов от сбоев в работе и повреждения 
  • Повышение производительности и жизненного цикла критически важных активов, таких как паровые турбины и генераторы
  • Доступность мониторинга производительности
  • Доступность улучшенного управления активами
  • Доступность высокоскоростной записи событий

Переоснащение турбомашинного оборудования

Модернизация управления турбомашинным оборудованием устраняет неприятные сюрпризы и устаревшие механические компоненты. Критически важные контроллеры управления турбомашинным оборудованием TriconexTM обеспечивают мажоритарную схему «2 из 3» для всех входных отключающих сигналов, электронную защиту от превышения скорости, оперативное проведение тестирования и ремонта, отсутствие единственного уязвимого звена и полное техническое оснащение для автоматического тестирования и непрерывной диагностики.
Скачать брошюру

Конструктивные особенности решения

Наши возможности по модернизации механической части сосредоточены на приводах, силовых установках, датчиках и других физических компонентах, обеспечивающих надежную отказоустойчивую работу. Ниже перечислены некоторые решения.
  • Блоки расцепления в сборе (Quadvotor) — отказоустойчивые, обслуживаемые онлайн и имеющие рейтинг SIL датчики частоты вращения: датчики активной и пассивной частоты вращения принимают сигнал частоты вращения турбины и кронштейнов.
  • Индивидуальная модификация гидравлических силовых установок (HPU), разработанных для гидравлических решений высокого и низкого давления.
  • Индивидуальная замена сервоприводов и устройство управления резервным исполнительным механизмом турбины (TRAC) — отказоустойчивые, заменяемые онлайн, готовые компоненты для двух или трех систем сервоприводов.
  • Усовершенствование пневматических исполнительных механизмов.
  • Изготовленные на заказ кронштейны линейного дифференциального трансформатора (LVDT) для обратной связи и управления положением клапана с резервированием и тройным резервированием.
  • Датчики осевой силы и кронштейны.

Преимущества

  • Сокращение времени установки благодаря стратегическому использованию лазерного сканирования и других передовых методов обратного проектирования.
  • Улучшение показателей реагирования и точности благодаря исполнительным механизмам высокого давления и сервоклапанам.
  • Упрощение технического обслуживания за счет отказа от компонентов сторонних производителей оборудования (OEM).
  • Увеличение срока службы и более устойчивое функционирование благодаря разделению смазочного масла и масла контура управления.
  • Улучшение резервирования за счет двукратной или трехкратной избыточности компонентов системы.
  • Более точное управление — сервоприводы и исполнительные механизмы высокого давления обеспечивают высокое разрешение при значительно более низком расходе гидравлической жидкости, повышая скорость и точность управления.

Гидравлическая система отключения турбины Quadvoter

Резервное управление приводом турбины

Цифровые и инженерные услуги для управления турбомашинным оборудованием

Используя десятилетия успеха в области управления турбомашинным оборудованием (TMC), компания Schneider Electric выступает в качестве независимого консультанта для активов и проектов TMC. Наше цифровое решение предлагает контроль за вашими активами, предотвращение потенциального повреждения или отказа оборудования, что может снизить незапланированные простои, сократить расходы на обслуживание и повысить эффективность использования активов. Наши стандартные услуги в сочетании с текущими цифровыми решениями могут повысить эксплуатационную эффективность, экономическое воздействие и рентабельность инвестиций (ROI).
Energy plant in Japan, oil and gas, power management.

Наши цифровые решения

Безопасный удаленный доступ

Безопасный удаленный доступ (SRA) позволяет специалистам компании Schneider Electric по управлению турбомашинным оборудованием подключаться к локальным активам. Это позволяет быстро выполнять поиск и устранение неисправностей на объекте.

Наши услуги

  • Подготовка проектной документации (FEED) - контролируйте затраты по проекту с помощью предпроектного планирования, расширенного концептуального проекта и анализа осуществимости проекта.
  • Инженерная оценка средств управления турбомашинным оборудованием — экспертные оценки, включая повышение надежности, анализ средств управления и полевые приборы.
  • Поддержка при вводе в эксплуатацию и запуске — убедитесь, что все системы и компоненты TMC спроектированы, установлены и протестированы в соответствии с вашими эксплуатационными требованиями.

Клиент ТМС на первом месте

Комплексная программа платного технического обслуживания и технической поддержки, разработанная для извлечения и сохранения максимального преимущества из ваших инвестиций в течение всего срока службы ваших активов.
См. видео

Продукты и программное обеспечение

 

Системы безопасности Triconex

 

Программируемые логические контроллеры (ПЛК) и системы ввода/вывода

 

Средства человеко-машинного интерфейса

Нужна помощь?

Начните здесь!

Найдите ответы на вопросы прямо сейчас. Подберите решение самостоятельно или проконсультируйтесь с нашими экспертами.

Обратитесь в службу поддержки

Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, чтобы получить информацию, техническую поддержку, подать жалобу или решить другие вопросы.

Где купить?

Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

 opens in new Window

Поиск в часто задаваемых вопросах

Чтобы получить ответы на интересующие вас вопросы, просмотрите раздел "Часто задаваемые вопросы" (FAQ).

 opens in new Window

Свяжитесь с командой службы продаж

Сформируйте коммерческий запрос онлайн и наш специалист свяжется с Вами.

Чат

У вас есть вопросы, или вам требуется помощь? Наша задача – помогать вам!

1. Где используются турбомашины? 

Почти каждый вид возобновляемой энергии, используемой в машинном оборудовании, требует применения турбомашинного оборудования. Будь то компрессоры, воздуходувки, вентиляционные отверстия, насосы или турбины - такие решения турбомашинного оборудования включают ряд необходимых компонентов для производства, хранения или поставки возобновляемых источников энергии. Турбомашины делятся на две категории: первая категория используется для получения энергии. Она включает в себя паровые турбины, гидротурбины и газовые турбины. Вторая категория используется для повышении общего давления рабочего тела за счет потребления электроэнергии. Она включает в себя насосы, компрессоры и вентиляторы.  В связи с широким использованием решений для турбомашинных процессов и передовыми достижениями в этой области крайне важно иметь лучшие в своем классе решения по управлению и процессам для обеспечения оптимальной производительности и достижения целей в области энергетики.   

2. Для чего используется турбомашинное оборудование? 

Решения для турбин, генераторов, компрессоров и приводов, а также переоснащение механических систем и широкий спектр решений для турбомашинного оборудования позволяют добиться совершенства при эксплуатации и для оптимизации безопасности. Турбомашинное оборудование может использоваться для производства электроэнергии, автомобильных процессов, аэрокосмических систем и других целей в различных отраслях промышленности.  Компания Schneider Electric предлагает решения для турбомашинных процессов для общего назначения и критически важных приложений, повышая безопасность и эксплуатационную эффективность, при этом обеспечивая расширенный мониторинг производительности и управление активами.   

3. Почему необходимы решения для турбомашинного оборудования?   

Производственные предприятия, работающие на турбинах, должны бесперебойно работать в течение не менее десяти лет. Для этого необходимы надежные средства управления, надежные механические компоненты, предотвращения ложных срабатываний и возможность проводить испытания в интерактивном режиме. Решения по модернизации механической части могут продлить срок службы турбомашинного оборудования и повысить общую надежность за счет улучшения визуализации, диагностики и моделирования, помогая повысить эксплуатационную эффективность за счет обеспечения более быстрого обхода. Компания Schneider Electric предлагает надежные решения для турбомашинного оборудования, включая программное обеспечение, системы безопасности, контроллеры, такие как системы безопасности EcoStruxure Triconex, EcoStruxure Foxboro DCS, PLA, PAC, специализированные контроллеры и интерфейс «человек-машина».