Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
fcp280

Características

  • Equipado con tecnologías de TO de última generación como Dynamic SAMA, con capacidades de ingeniería y control en cualquier lugar, funcionalidades de visualización y conciencia situacional, y las últimas tecnologías de TI en movilidad, nube y análisis.
  • Optimizado arquitectónicamente para un diseño inteligente y una ingeniería flexible que reduce los gastos de capital y operativos, protege la integridad operativa y mejora la toma de decisiones, la resolución de problemas y el flujo de trabajo.
  • Proporciona una poderosa plataforma para convertir tu automatización industrial en una automatización universal de tu negocio, impulsando de manera segura la rentabilidad operativa medible.

Cuando se combina con soluciones abiertas basadas en los estándares IEC 61499, como EcoStruxure Automation Expert y nuestras otras ofertas, Foxboro DCS brinda a los clientes más opciones y flexibilidad, de modo que puedan:

  • Aprovechar y adoptar los avances en tecnología y hardware mucho más rápido, y no los 18 meses a dos años que lleva el modelo actual.
  • Adoptar la tecnología que la TI ha estado aprovechando durante años.
  • Y abordar con mayor rapidez los desafíos críticos nuevos y emergentes.

Toma el control de la transformación digital industrial

El 63 % de los sistemas de control actuales están solo ligeramente equipados para soportar la transformación digital de su empresa. Encargamos a Omdia encuestar a 250 líderes de negocios globales para capturar las perspectivas esenciales y los desafíos específicos que estos enfrentan en su recorrido hacia la transformación digital.
Lee el reporte

Plataformas de tecnología EcoStruxure Foxboro DCS

La familia Foxboro DCS de componentes tolerantes a fallas y de alta disponibilidad recopila, procesa y disemina información valiosa a cada rincón de la planta. Teniendo en cuenta la flexibilidad y la escalabilidad, Foxboro DCS ofrece múltiples tipos de controladores y opciones de E/S para optimizar los requerimientos de costo, espacio y funcionalidad.

  • Actualización de la serie 100

    El programa de actualización de los FBM de la serie 100 proporciona una vía de actualización rentable para los últimos módulos de bus de campo del sistema EcoStruxure Foxboro DCS, la línea de productos de FBM de la serie 200.

Explora las últimas novedades sobre DCS

 

Jornadas sobre innovación 2023: Aspectos destacados sobre el control de procesos

La conferencia ofreció a los ingenieros y operadores de planta conocimientos sobre las últimas innovaciones, desafíos de la industria y demostraciones de aplicaciones de procesos pesados.
 

Transformación digital en el mundo de la automatización

Michael Martinez, líder de EcoStruxure Foxboro DCS, dirige un debate de expertos sobre la transformación digital y su influencia en la futura forma de trabajar de las empresas industriales.
 

Tecnología DCS preparada para el futuro

Descubre cómo EcoStruxure Foxboro DCS prepara su tecnología para el futuro a fin de ofrecer a los clientes un retorno de la inversión e interoperabilidad en su sistema de control distribuido.
 

Soluciones para DCS anticuados

Reemplaza tu antiguo sistema de control distribuido (DCS) para mejorar la confiabilidad y evitar interrupciones de producción o cortes de energía en la planta. Mantén tu cableado y gabinete actuales en su lugar.

Ve lo que nuestros clientes lograron con Foxboro DCS

Implementación de sistemas integrados de control y seguridad (ICSS)

Actualización de DCS

Comunícate con el equipo de ventas

Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.
Comunícate con el equipo de ventas

Servicios de aprendizaje sobre automatización de procesos

Explora nuestros cursos digitales y presenciales, especialmente diseñados para garantizar que las habilidades técnicas de tu personal de automatización estén preparadas para el futuro. O solicita una solución de aprendizaje personalizada para satisfacer tus necesidades de capacitación únicas.

Migración y actualización de DCS

Migrar y actualizar tu sistema de control distribuido (DCS) no tiene por qué ser un proceso costoso ni lento. Descubre cómo nuestros programas de migración de DCS pueden beneficiar a tu negocio.

¿Necesitas ayuda?

Selector de productos

Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.

Pedir presupuesto

Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.

¿Dónde comprar?

Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.

 opens in new Window

Centro de ayuda

Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.

1. ¿Qué es un sistema de control distribuido (DCS)?

Un sistema de control distribuido (DCS) es un sistema informático de control que tiene como objetivo principal monitorear y controlar los procesos de fabricación, los procesos industriales y algunas otras operaciones. Por lo general, se trata de computadoras, sensores y controladores de red que podemos usar en una planta o fábrica.

Los componentes que abarcan los sistemas DCS tienen objetivos específicos y son responsables de tareas tales como la recopilación de datos, el almacenamiento de datos o el procesamiento de control. El sistema funciona bien en plantas de procesos continuos y en una amplia variedad de industrias. Incluye las industrias de procesamiento químico, petróleo y gas, energía, tratamiento de aguas y más.

2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los sistemas de control distribuido?

Los sistemas de control tradicionales no son tan eficientes ni confiables como las soluciones DCS. Estos dispositivos juegan un papel fundamental en el mundo industrial moderno, ya que ofrecen seguridad, eficiencia y confiabilidad. Los sistemas de control distribuido son fácilmente configurables, lo que los convierte en la opción ideal para casi cualquier tipo de planta o fábrica. Es más, es menos probable que fallen porque hay más de un controlador, por lo que en el caso de una falla de punto único, el otro controlador puede tomar el mando. Además, no están tan centralizados como los sistemas de control tradicionales y, gracias a eso, es mucho más difícil obtener acceso a todo el sistema.

Sin embargo, debemos recordar que los sistemas de control distribuido no son ideales. Aunque son más rentables a largo plazo, los costos iniciales pueden ser altos. Además, son sistemas más complejos. Por lo tanto, son más difíciles de instalar.

3. ¿Por qué es buena idea elegir Foxboro DCS: tecnologías digitales de sistemas de control distribuido?

Estos productos hacen uso de modernas tecnologías de TO como, por ejemplo, Dynamic SAMA, o de la ingeniería y control en cualquier lugar. Además, los productos cuentan con funcionalidades de visualización y conciencia situacional, lo que hace que la automatización y el control industrial sean dinámicos, eficientes y seguros.

Además, la arquitectura altamente optimizada puede reducir los gastos de capital y los gastos operativos sin poner en riesgo la integridad operativa. Al mismo tiempo, nuestros productos mejoran la toma de decisiones y la resolución de problemas.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.