1. Czym jest przemysłowy Internet rzeczy?
To koncepcja, która zakłada integrację maszyn i urządzeń przemysłowych z zaawansowanymi czujnikami, oprogramowaniem i technologiami sieciowymi. W ten sposób można utworzyć i zintegrować zautomatyzowany ekosystem. Tego rodzaju digitalizacja umożliwia tworzenie inteligentnych fabryk, które cechują się zwiększoną wydajnością, bezpieczeństwem pracowników i zrównoważonym rozwojem.
Zastosowanie przemysłowego Internetu rzeczy w produkcji przyspiesza procesy i zmniejsza ilość odpadów. W rezultacie wzrasta wydajność przy jednoczesnym dbaniu o środowisko naturalne. Wdrożenie tych rozwiązań skraca także czas przestojów i obniża koszty konserwacji, ponieważ dostarcza dane w czasie rzeczywistym, które umożliwiają konserwację predykcyjną.
2. W jaki sposób rozwiązania z zakresu przemysłowego Internetu rzeczy wpłyną na rozwój Przemysłu 4.0?
Przemysł 4.0 to nowa faza rewolucji przemysłowej, która w dużym stopniu koncentruje się na wzajemnych połączeniach, automatyzacji, uczeniu maszynowym i danych w czasie rzeczywistym. Przemysł 4.0, określany również jako technologia przemysłowego Internetu rzeczy lub inteligentna produkcja, łączy fizyczną produkcję i operacje z inteligentną technologią cyfrową, uczeniem maszynowym i przetwarzaniem dużych, złożonych zbiorów danych. Wszystko to tworzy bardziej holistyczny i lepiej połączony ekosystem dla firm, które zajmują się produkcją i zarządzaniem łańcuchem dostaw.
Technologia przemysłowego Internetu rzeczy może być stosowana do rozwiązywania trudnych problemów logistycznych, produkcyjnych i związanych z łańcuchem dostaw — z korzyścią zarówno dla producenta, jak i konsumenta. Wykorzystanie przemysłowego Internetu rzeczy w istniejącym przedsiębiorstwie przynosi obustronne korzyści i może zredukować koszty operacyjne przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej możliwej jakości w szerokiej gamie procesów przemysłowych.
3. Jakie są korzyści z naszych rozwiązań w zakresie przemysłowego Internetu rzeczy?Oferowane przez nas rozwiązania w tym zakresie to dobrze dopasowane, kompleksowe usługi dla wielu branż i sektorów. Sektory takie jak automatyzacja procesów, przemysł maszynowy, produkcja żywności i napojów, gospodarka wodno-ściekowa, energetyka i chemia, przemysł cementowy, metalurgiczny i wydobywczy wykorzystują te rozwiązania do poprawy bezpieczeństwa środowiska pracy, zwiększenia wydajności i zmniejszenia śladu węglowego.
Korzystanie z rozwiązań przemysłowego Internetu rzeczy pomaga całemu ekosystemowi i wprowadza wiele innowacji, które mogą mieć ogromne znaczenie dla sektorów, w których priorytetem jest bardzo długi czas bezawaryjnej pracy i konserwacja predykcyjna.