Globalne przedsiębiorstwo potrzebuje strategii zarządzania ryzykiem w zakresie energii, która jest przystosowana do każdego rynku energetycznego. Ponadto strategia powinna pokrywać się z planem związanym z krótkoterminowym i długoterminowym zaopatrzeniem strategicznym. Uniwersalna strategia zarządzania ryzykiem związanym z towarami nie jest już wystarczająca. Firmy muszą teraz zrównoważyć unikanie i akceptację ryzyka, aby zyskać korzyści związane z zagrożeniami.
![nuclar power plant](https://www.se.com/pl/pl/assets/v2/578/media/236107/900/LEM_004-1800x900.jpg)
Globalna perspektywa — 2018 r.
W 2017 roku rynek węgla urósł w siłę. Niemniej jednak w 2018 roku możemy zobaczyć, jak wiele elektrowni węglowych wytwarza swoją ostatnią kilowatogodzinę.
![An old age lady talking to someone on a phone call](https://www.se.com/pl/pl/assets/v2/578/media/235902/900/Manage_Hidden_Energy_Costs-IC-1800x900.jpg)
Znajdź ukryte koszty energii
Dzięki przepływowi energii i danych dzisiejszy rynek energetyczny rozwija się szybciej niż kiedykolwiek.
Chronimy Twoją pozycję na światowych rynkach energetycznych
Istnieje wiele strategii i narzędzi do zarządzania ryzykiem związanym z towarami. Firma Schneider Electric wykorzystuje strategiczne i dynamiczne metodologie jako podstawę strategii, a następnie udoskonala ją w oparciu o unikalną tolerancję ryzyka.
Odkryj drugą stronę ryzyka: korzyści
Jeśli posiadasz strategię zarządzania ryzykiem energetycznym opartą o unikalną tolerancję ryzyka, możesz realizować inicjatywy związane z zakupem energii bez żadnych przeszkód. Wiedza na temat korzyści gwarantowanych przez ryzyko oraz posiadanie rzeczywistego wglądu w rozwój rynku sprawia, że strategia zaopatrzenia w energię gwarantuje świetne rezultaty.
Osiągnij większy sukces w zakresie zrównoważonego rozwoju i energii
![Tekst domyślny](https://www.se.com/pl/pl/assets/v2/578/media/78680/900/319495694-490x490.jpg)
Wizualizacja danych
![Części samochodowe w fabryce samochodów](https://www.se.com/pl/pl/assets/v2/578/media/76205/900/152885662-490x490.jpg)
Efektywne wykorzystanie energii
![Tekst domyślny](https://www.se.com/pl/pl/assets/v2/578/media/35117/900/485409542-980x490.jpg)