تتغير الظروف في أسواق الطاقة العالمية بشكلٍ يومي. وقد تؤدي مئات العوامل حول العالم إلى ارتفاع أسعار المنازل أو انخفاضها أو ثباتها. يمثل عدم القدرة على التوقع الجانب السلبي للتقلب. أما الجانب الإيجابي للتقلب فيتمثّل في حركة السوق التي تخلق فرصة تسويقية. الجزء الصعب هو إيجاد المعلومات في جميع البيانات. الجزء السهل هو العثور على خبير للقيام بذلك نيابة عنك.
![smoke coming out of the nuclear power plant](https://www.se.com/sa/ar/assets/v2/495/media/235794/900/184117959-1800x900.jpg)
إزالة الكربون من الطرق المتّبعة في التدفئة في أوروبا
إزالة الكربون من الطرق التي نتبعها في توفير التدفئة للمنازل والشركات أمرًا بالغ الأهمية في تحقيق الأهداف الأوروبية لخفض الكربون.
![large solar panel in sunny daylight](https://www.se.com/sa/ar/assets/v2/495/media/235341/900/AEM-IC-1800x900.jpg)
ابدأ رحلتك الفعّالة
ستصبح الشركات التي تتبع نهجًا فعالاً موحدًا لإدارة الاستدامة والطاقة أكثر قدرة على المنافسة.
نستخرج المعلومات من بيانات أسواق الطاقة
لا تقتصر مهمة مستشاري الطاقة في شنايدر إلكتريك على مجرد جمع البيانات. يقوم فريقنا المختص في الأبحاث والتحليلات العالمية باستخلاص كميات من البيانات لتزويد المساهمين لديك بالمعلومات الحقيقية الخاصة بأسواق الطاقة. تتمثل قوة شنايدر إلكتريك الحقيقية في قطاع التحليلات العالمية في عملياتها العالمية.
تحقيق معدلات توفير في الطاقة باتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب
عندما تتعرض مؤسستك لتقلبات السوق، يجب عليك موازنة هذا التقلب بمراعاة التوقعات الحالية والتخطيط للمستقبل. وعندها فقط يمكنك التصرف بسرعة وعن قصدٍ للاستفادة من جميع الفرص المتاحة لتوفير الطاقة.
تحقيق المزيد من النجاح في الطاقة والاستدامة
![النص البديل الافتراضي](https://www.se.com/sa/ar/assets/v2/495/media/78680/900/319495694-490x490.jpg)
عرض البيانات
![أجزاء سيارات في مصنع سيارات](https://www.se.com/sa/ar/assets/v2/495/media/76205/900/152885662-490x490.jpg)
الكفاءة في استهلاك الطاقة
![النص البديل الافتراضي](https://www.se.com/sa/ar/assets/v2/495/media/35117/900/485409542-980x490.jpg)