Security Expert är ett komplett system för fastighetssäkerhet. Ett integrerat passer- och inbrottslarmssystem som effektivt skyddar människor, egendom och data samtidigt som ansvariga får en enkel överblick och hjälp att analysera stora mängder data och därmed kan fatta snabbare beslut. Och tillsammans med våra digitala tjänster ger ett mycket användarvänligt system och nya digitala möjligheter.
– Security Expert är certifierat hela vägen upp till larmklass fyra som krävs för exempelvis militära skyddsanläggningar, det är mycket flexibelt och skalbart och passar alla typer av företag och organisationer. Från den lilla lokala butiken till den internationella industrin, säger Peter Widström, produktchef Security på Schneider Electric.
Security Expert skyddar redan ett stort antal byggnader och fastigheter runt om i Europa då det uppfyller EU-normen för säkerhetssystem. Den nya certifieringen innebär att systemet även uppfyller de specifika krav som Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) ställer och som svenska kravställare kan hänvisa till.
Möjlighet att integrera med övrig fastighetsautomation
Enligt en undersökning som Schneider Electric genomförde bland 125 fastighetsbolag förra året svarade 70 procent att säkerhet är en av de viktigaste drivkrafterna bakom investeringar i IoT och uppkopplade fastigheter.
Några exempel på möjligheter med integrerade säkerhetssystem är att:
- Operatörer får större möjligheter att verifiera vad som händer på distans via digitala lösningar, exempelvis via app, vid inbrottslarm, brand och andra kritiska situationer. När inbrottslarmet går kan väktare verifiera händelseförloppet via kameror och snabbt vidta rätt åtgärder.
- Passersystemet kan tillsammans med kameraövervakning verifiera vem som gick genom dörren och videoövervakningen kan släppa in rätt fordon med automatisk igenkänning av registreringsskyltar.
- Brandlarmet startar automatiskt videoinspelning så att brandmyndigheter kan verifiera händelseförloppet.
EcoStruxure Security Expert, som redan har integrerat systemen för passerkontroll och inbrottslarm, kan också kopplas ihop med övriga fastighetsautomationssystem. Det skapar förutsättningar för helt kundanpassade lösningar, kostnadsbesparingar och effektivitet i alla typer av fastigheter.
– Ju mer intelligens det finns i systemet, desto fler möjligheter till verksamhetsanpassning ges. Exempelvis kan belysning, ventilation och larm slås på och av i ett kontorsrum och andra utvalda utrymmen som förråd och annat, i samband med att en person går in och ut genom entrén, säger Henrik Bergman, systemarkitekt inom området säkerhet på Schneider Electric.
Läs mer:
Om EcoStruxure Security Expert
För ytterligare information, kontakta:
Karolina Blacharska, presskontakt på Schneider Electric, 070-282 67 63, karolina.blacharska@se.com