Golvuttag XS kan även monteras i väggen och passar i en vanlig apparatdosa. Uttaget finns i rund och kvadratisk design och är sköljtät i stängt läge (IP44), tack vare den gröna packningen. Eftersom ett golvuttag måste vara extra tåligt och tåla att bli trampat på, har uttaget en legering av Zamak, som består av zink, aluminium, magnesium och koppar. Det gör också att det passar lika bra i köket som i garaget, på balkongen eller i köpcentrumet.
Tack vare en smart gångjärnsfunktion kan locket inte överböjas. Det går att öppna i 180 grader och lyfter om man böjer mer än så.
Golvbox S består av en låda som fungerar lika bra att gjuta in i ett betonggolv som att placera i ett uppreglat golv. Golvboxen är sköljtät (IP44) och öppnas mjukt vid tryck på locket. Även golvbox S har en legering av Zamak och behåller färg, form och funktion mycket länge, även i offentliga miljöer.
Golvboxen är förinstallerad med ett jordat uttag och ett Kat 6 datajack men kan också förses med exempelvis USB-laddare, HDMI eller andra uttag som finns i produktserien Unica System+.
Läs mer:
Om produktserien Unica System+
För ytterligare information, kontakta:Karolina Blacharska, presskontakt på Schneider Electric, 070-282 67 63, karolina.blacharska@se.com