Dagsljuset inspirerar oss ofta till förändring och uppgradering. Vi syr, snickrar, målar och förnyar. Textilmässigt finns intressanta naturmaterial som fräschar upp och ändrar stämning på hela inredningen. I vardagsrummet kanske man vågar ändra väggfärgen till blekaprikos eller dimblå nyans och i hallen kanske man till och med förändrar med en växtinspirerad tapet. När man väl är i gång kan det vara värt att även se över hemmets olika funktioner – här kommer några tips att tänka på:
Utgå från vilka behov som finns gällande eluttag
Är det exempelvis viktigt att kunna använda datorn och samtidigt ladda telefonen i samma uttag? Placera vägguttagen i rummets alla hörn så att de är lättillgängliga och välj olika typer av uttag utifrån behov. Det finns många olika typer av uttag; vanliga vägguttag eller vägguttag med integrerade USB-uttag, uppkopplade vägguttag som går att styra via mobilen, våtrumsklassade uttag med lock eller varför inte vägguttag med rörelsedetektor som tänder en nattlampa när den känner av rörelse när det är mörkt? Perfekt för hallen eller barnrummet. Nyligen lanserades nya generationens USB-uttag i Exxact-serien på 45W som optimerar laddningen så att högsta möjliga effekt som tillåts av den anslutna enheten uppnås. Med uttaget kan man ladda sin dator eller andra enheter direkt i väggen med kortast möjliga laddningstid.
Smarta funktioner och automationer
Överväg uppkopplade funktioner i hemmet. Ett smart hemsystem förenklar vardagen och möjliggör ökad bekvämlighet, säkerhet och energieffektivitet. Wiser från Schneider Electric är ett intuitivt system för smarta hem som går att styra lokalt eller på distans, direkt i mobilen eller via röststyrning. Med appen Wiser by SE kan man styra olika funktioner, oavsett var man befinner sig. Det är enkelt att lägga in egna favoritinställningar (scenarier) och automationer utifrån till exempel schemaläggning, solens upp/nedgång och aktivering av en funktion utifrån en händelse, som till exempel rörelseaktivering av utomhuskameran som kan aktivera belysningen i utvalda rum. Det bidrar till ökad bekvämlighet, säkerhet och energibesparing.
Sist men inte minst – tänk på att strömbrytare och vägguttag finns i olika färger och material. Anpassa funktionerna så att de blir en del av inredningen både när det gäller färg och form.
Läs mer om det smarta hemsystemet Wiser här