Unica System+ ger inredare och installatörer möjligheten att skapa ett kontor som både är snyggt och flexibelt. De flexibla och utbytbara komponenterna i stavar, golvboxar och bordsenheter ger möjligheten att snabbt anpassa sig efter dess användare. Möjligheten att byta ut, ta bort eller lägga till komponenter gör att användaren kan anpassa sin installation efter den teknik som behövs för tillfället. Det öppna systemet gör att lokalerna kan anpassas efter varje kund.
– Kraft och data till din arbetsplats behöver inte vara tråkigt, Unica System+ låter både design och funktion komma i första hand. Den stora flexibilitet som finns i systemet gör att företag snabbt kan skala upp efter sina behov. De här två punkterna är grunden till den ökade försäljningen i Norden för Unica System+, säger Samuel Törnell, Marketing Lead, Schneider Electric.
Efterfrågan på estetiska produkter i den här kategorin ökar och som en del av det finns nu Unica System+ i olika färger. För inredare och installatörer är det enkelt att i ett tidigt stadie av skapandet av kontoret se till att kraft och data finns tillgängligt från golv till tak. För den som vill framtidssäkra finns även komponenter som USB-laddare typ A och C, trådlös laddning samt ett brett utbud av funktioner i apparatserien Unica att komplettera med.
Produkterna har mottagits väl av marknaden och i synnerhet hos installatörer. Enkla och smidiga installationer har gjort produktserien till en favorit bland elektriker och inredare. Unica System+ har inte enbart designats för att var estetiskt och flexibelt utan även för att vara enkelt och snabbt att installera. Hela systemet finns hos din grossist.
För att läsa mer om Unica System+, besök hemsidan.