Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Kompletta motorstartern TeSys U från Schneider Electric i uppgraderad version

Schneider Electric lanserar en uppgradering av motorstarten TeSys U. Den nya utökade versionen har en kapacitet på upp till 38A (AC-3)/18,5 kW och kombinerar magnetiskt och termiskt skydd samt kontaktor för manövrering i en och samma produkt. Det är den första intelligenta motorstartern som kan integrera motorstarter med direktstart eller fram-/ backfunktioner i en endast 45 mm bred enhet.

 

TeSys U innehåller tre funktioner som vanligtvis behöver kombineras för att få en komplett startapparat: Kortslutningsskydd, överlastskydd samt kontaktor för manövrering. TeSys U finns som direktstart eller fram/backkopplare med olika varianter på skydd för exempelvis frekvensomriktare. Förutom enkelheten och tidsbesparingen på grund av att det krävs färre komponenter, tar TeSys U också mindre utrymme i apparatskåpet.

TeSys U har tre typer av elektroniska skyddsmoduler: standard, avancerad och multifunktion. I avancerad ingår överbelastningstest och i multifunktion även övervakning, konfiguration och statistik. Avancerad och multifunktion är förberedda för olika tillvalsmoduler.

Några fördelar med TeSys U jämfört med en standardlösning:

  • 57 procent mindre utrymme
  • 45 procent reducering av monteringstiden
  • 75 procent mindre energianvändning under drift

TeSys U är tillgänglig och godkänd i hela världen och finns med två olika spolspänningsalternativ: 24V DC och 110-240V AC.

Läs mer om tekniska funktioner med TeSys U här.

För ytterligare information, kontakta:

Ronny Josgård, Product Manager, Kontaktorer, Motorskydd & Motor övervakning på Schneider Electric, tel 070-209 24 98, ronny.josgard@se.com

Karolina Blacharska, presskontakt Schneider Electric, 070-282 67 63, karolina.blacharska@se.com

Införande av Wiztopics Blockchain certifieringsplatform

Från och med den andra oktober 2019 certifierar Schneider Electric sitt innehåll på Wiztrust för en säker kommunikation. Du kan kontrollera äktheten på webbplatsen Wiztrust.com för företagskommunikation.
Visa pressmeddelande (pdf, 185 kb) Öppnas i nytt fönster
Dela den här sidan: