Att möta den stigande efterfrågan på datalagring på ett energieffektivt sätt och samtidigt bibehålla produktivitet, skapar stora bekymmer för många av landets datacenter. Detta bekräftas av en nyligen genomförd undersökning där en tredjedel av de tillfrågade datacentercheferna uttryckte oro över kraven på att minska sin energiförbrukning.
Förutom de ständiga energiutmaningarna är landets datacenter också under press att expandera verksamheten. Något som innebär en rad utmaningar. Att navigera genom komplexa byggprocesser, följa strikta efterlevnadskrav, hantera effektivitet och övervinna drifttidsproblem för att nämna några. En färsk rapport från Forrester visar att många datacenter dessutom saknar automatiserade och intelligenta system för övervakning och insyn av verksamheten. Detta gör det svårt att driva operativ och energisnål effektivitet.
Att landets datacenter står inför stora utmaningar är knappast en överdrift. Men det finns en lösning och som så ofta hittar vi detta i de tekniska framstegen. Närmare bestämt i kraften av integrerade byggnadsstyrningssystem (BMS) och elhanteringssystem (EPMS).
Under de senaste åren har EPMS- och BMS-programvarulösningar blivit helt avgörande för många datacenter. Även om det är fördelaktigt att ha de två systemen arbetandes sida vid sida, frigörs deras verkliga potential när de förenas som en del av en sammanhängande plattform.
Integrationen förenklar inte bara datahantering, den gör det även möjligt för användare att övervaka flera datacenterprocesser, inklusive energianvändning och kylning, allt från ett enda gränssnitt. Sömlöst datautbyte mellan EPMS och BMS- -system kan också hjälpa datacenteroperatörer att hitta förbättringsmöjligheter som annars skulle vara svåra att finna.
Den vinnande kombinationen av EPMS och BMS möjliggör realtidsövervakning, insyn och kontroll över nyckelinfrastruktur samt utrustning, vilket leder till ökad effektivitet, minimerad stilleståndstid och lägre driftskostnader. En möjlighet som alla datacenter bör implementera för att minska sin energiförbrukning och samtidigt klara en växande efterfrågan på datalagring.
Fem ekonomiska vinster med integrerade EPMS- och BMS-lösningar:
1. Förkorta tiden till intäkter genom att minska designcykeltiden
Med integrerade EPMS- och BMS-system blir det som tidigare var en tidskrävande och komplex process nu strömlinjeformat och mycket effektivt. Projektledare kan påskynda designprocessen för datacenter genom att återanvända dess mallar, minska antalet iterationer mellan design- och entreprenörsteam, samt optimera beställningsprocessen för byggnadskomponenter.
2. Minska årlig stilleståndstid för att minimera vite
Genom att integrera lösningarna blir det möjligt att identifiera och åtgärda potentiella problem innan de eskalerar till avbrott eller vite. Med realtidsinsikter i viktiga datacenterparametrar som energianvändning, kylningseffektivitet och utrustningens kvalitet kan operatörer snabbt identifiera och lösa potentiella risker.
3. Förbättrad effektivitet
Utan integrerade system kan personal lätt fastna i flera tidskrävande uppgifter, såsom manuell mätaravläsning, incidentloggning och statusuppdateringar. Tack vare integrerade EPMS- och BMS-funktioner kan dessa rutinuppgifter automatiseras och frigöra mer tid för strategiska projekt.
4. Erfarenhet av bruttobesparingar på verktygskostnader
Med avancerade EPMS-system som inkluderar den senaste teknologin för energihantering kan datacenterchefer optimera energianvändning och kylningseffektivitet. Något som minskar den totala energikostnaden.
5. Optimerade EPMS- och BMS-kostnader
Genom integrerade system kan datacenter förbättra effektiviteten, minska stilleståndstiden och bättre hantera energianvändningen, vilket säkerställer hållbar tillväxt och intäkter under många år framöver.