Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Med laddstationer från Schneider Electric förstärker Hushållningssällskapet på Brunnby Gård sin långsiktiga satsning på hållbarhet

Brunnby gård utanför Västerås vill vara i framkant i utvecklingen och har nu installerat flertalet elbilsladdare från Schneider Electric på sin gårdsplan. Planerna på att investera i laddstolpar har funnits i några år och är ett naturligt steg i Hushållningssällskapets strategiska satsning på hållbarhet

På Brunnby Gård utanför Västerås finns det sex stycken laddstationer med dubbla laddplatser på totalt 22 kilowatt styck. De står stadigt i mitten av gårdsplanen, prydligt uppradade märkta med Hushållningssällskapets logotype, med några bilar som laddas.

– Vi vill vara med i utvecklingen och helst leda den till nytta för våra medlemmar – professionella lantbrukare – hyresgäster på Brunnby Gård och besökare, berättar Magnus Claesson, förvaltare och styrelsemedlem i Hushållningssällskapet Västmanland, som projekterat och beställt laddstationerna.

Planerna på att investera i laddstolpar har funnits i några år och är ett naturligt steg i Hushållningssällskapets strategiska satsning på hållbarhet. Det senaste miljöinitiativet inom elförsörjning innan denna satsning var solcellsanläggningen, som monterats på ett av Brunnby Gårds byggnaders tak.

– Eftersom vi redan har en solcellsanläggning kändes det som en naturlig fortsättning att bygga upp en laddpark för att distribuera vår gröna el, fortsätter Magnus Claesson.

Under arbetet med installationen av laddstationerna, från projektering och offert till installation, har Hushållningssällskapet och i första hand Magnus Claesson, haft en tät dialog med installatören Magnus Helin, som driver företaget Helin Konsult.

När Hushållningssällskapet kontaktade Magnus Helin angående laddbilsparken började han undersöka vilka produkter som fanns på marknaden som kunde uppfylla deras krav.

– En viktig anledning till att jag valde produkter från Schneider Electric var att de kan effektbalanseras, kopplas ihop digitalt med varandra och anslutas publikt. Tack vare lastbalanseringen i stolparna kan antalet laddplatser dubbleras om det finns behov av det, konstaterar Magnus Helin.

Han understryker att ett projekt i den här storleken kräver en grundlig research och att han fick de flesta svar han behövde när Schneider Electric presenterade laddstolparna för honom.


Se video om elbilsladdare hos Brunnby gård 

 

Om hushållningssällskapet Brunnby Gård

  • Erbjuder kunskap och lokal rådgivning för lantbrukare och andra företagare på landsbygden för lantbrukets och landsbygdens utveckling.
  • Antalet medlemmar är i dag omkring 30 000.
  • Består av en övergripande regional organisation med lokal anknytning i 15 distrikt i Sverige.
  • Har ett nära samarbete med den offentliga sektorn, men även med den enskilda företagaren.
  • De största verksamhetsområdena är inom lantbruk, landsbygd, mat och miljö. Skog, ekologisk certifiering, energi, forskning och utveckling är några andra områden där kunskap förmedlas.
  • Laddstolpar EVlink från Schneider Electric
  • Smidig och robust laddstation med dubbla uttag 22 kW.
  • Kan antingen installeras som egen fristående, eller som en del av ett större nätverk av laddstationer, exempelvis på en större företagsparkering.
  • Finns i två varianter: markmonterad eller för väggmontage.
  • Levereras med eller utan RFID-läsare och har en inbyggd strömtransformator för insamling och export av förbrukningsdata.
  • Lastbalansering kan ske lokalt genom att ställa ner strömmen till valfritt värde i laddarens webbportal eller på distans via uppkoppling mot överordnat styrsystem via Modbus eller OCPP.
  • Lastbalansering mellan de två uttagen kan också fås.
  • För övervakning och betalningstjänster kan laddstationen kopplas upp mot de flesta operatörer på marknaden via OCPP.
  • Har egen webbportal för inställningar, hantering av RFID-kort, driftrapporter och felsökning.
  • Insamling och export av förbrukningsdata kan också göras via webbportalen, antingen lokalt via en ansluten laptop eller via e-mail om laddstationen är ansluten till ett datanätverk.
  • Läs mer om EVLink



    EVLink på mässan eCar i Göteborg
    På eCar Expo i Göteborg kommer Schneider Electric finnas på plats och demonstrera EVlink:
    Göteborg, Svenska Mässan, branschdag 29 november. Öppet för allmänheten 30 november–1 december 2019.
    Läs mer

Införande av Wiztopics Blockchain certifieringsplatform

Från och med den andra oktober 2019 certifierar Schneider Electric sitt innehåll på Wiztrust för en säker kommunikation. Du kan kontrollera äktheten på webbplatsen Wiztrust.com för företagskommunikation.
Visa pressmeddelande (pdf, 185 kb) Öppnas i nytt fönster
Dela den här sidan: