Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Nu blir alla Harmony tryckknappar från Schneider Electric trådlösa och batterifria

Nu går samtliga tryckknappar i serien Harmony från Schneider Electric att få i en trådlös variant, vilket öppnar upp för en mängd nya användningsområden. Knapparna kräver varken batterier eller kabeldragning vilket minskar tid och kostnad för installationen och minimerar underhållsbehovet.

 

Harmony är Schneider Electrics serie med innovativa tryckknappar för industrin. Nu går hela sortimentet av Harmony XB4 och XB5 att få i trådlös version. De trådlösa tryckknapparna drivs av en sändare som varken kräver batterier eller kabeldragning. Det skapar flexibilitet i valet av placering, förenklar installationen och minskar behovet av underhåll.

Energieffektivitet i en knapp

Sändaren i tryckknappen drivs av energi som genereras när knappen trycks in och skickar en radiosignal till mottagaren. Både sändare och mottagare är mycket kompakta. Sändaren har samma storlek som standard kontaktblock och monteras på samma sätt som ett standard kontaktblock. Mottagaren är en modul som enkelt kan installeras i ett apparatskåp. Signalen har en räckvidd på 100 meter vid fri sikt – 25-40 meter om mottagaren är monterad i ett apparatskåp av metall.

En trådlös tryckknapp är en lämplig lösning när placeringen av en tryckknapp behöver ändras eller när det krävs maximal rörelsefrihet runt maskinen. Monteringen av sändare och mottagare och kommunikation mellan enheterna görs mycket enkelt.

Säkra och solida trådlösa knappar för industriella miljöer

Tryckknapparna är utformade för att passa i krävande industriella miljöer och i olika typer av transportsystem och de passar även i byggnader för styrning av exempelvis belysning och dörröppning. Knapparna kan fås med eller utan belysning.

Några fördelar med trådlösa tryckknappar:

  • Ingen kabel som kan komma till skada
  • Inga problem med skruvanslutningar på grund av vibrationer
  • Ingen kabelingång i kapslingen – mindre damm och vätskeintrång
  • För automatiska dörrar kan ett trådlöst dragdon monteras var som helst
  • Passar i de mest krävande miljöer, beroende på modell, upp till IP 69K, för utomhusbruk från minus 40 till plus 70 grader C

Schneider Electric är global marknadsledare inom industriella tryckknappar. Serien Harmony har funnits sedan 1999 och erbjuder ett brett sortiment av tryckknappar och signallampor i 16 och 22 mm diameter i flera olika material och utföranden.

Läs mer

Här finns mer information om Harmony-serien

Här finns en film om Harmony trådlös teknik (8 min)

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Kvist, produktchef Schneider Electric, 070-577 74 81, ulf.kvist@se.com

Karolina Blacharska, presskontakt Schneider Electric, 070-282 67 63, karolina.blacharska@se.com

Införande av Wiztopics Blockchain certifieringsplatform

Från och med den andra oktober 2019 certifierar Schneider Electric sitt innehåll på Wiztrust för en säker kommunikation. Du kan kontrollera äktheten på webbplatsen Wiztrust.com för företagskommunikation.
Visa pressmeddelande (pdf, 185 kb) Öppnas i nytt fönster
Dela den här sidan: