Schneider Electric, ledare inom digital transformation av energistyrning och automation, lanserar nu Galaxy VXL. En högeffektiv, kompakt, modulär, skalbar och redundant 500-1250 kW (400V) 3-fas UPS, komplett med förbättrad cybersäkerhet, programvara och säkerhetsfunktioner.
Behovet av stora infrastruktursystem växer i en hög takt. För att kunna skydda kritiska anläggningar är det avgörande att kunderna får tillgång till de mest hållbara, robusta och effektiva teknologier som finns, samtidigt som energi- och miljöpåverkan minskas, säger Tarunjeet Sarao, SVP Data Center Systems på Schneider Electric.
Om Galaxy VXL UPS
- Galaxy VXL kan driva upp till 1,25 MW i en enhet och upp till 5 MW med fyra enheter i parallell drift. Samtidigt minskar kundernas totala ägandekostnader (TCO) genom en förbättrad drift- och energieffektivitet.
- För första gången någonsin erbjuds en UPS med skalbara 125 kW kraftmoduler i ett 3U-utrymme. Den modulära arkitekturen gör det möjligt att minska sina kapitalutgifter (CapEx) genom att lägga till fler kraftmoduler när behovet växer.
- Live Swap-funktionen ger ökad drifttid, tillgänglighet och förenklad service.
- Galaxy VXL levererar upp till 99 procent i högeffektivt eConversion-läge, och upp till 97,5 procent effektivitet i dubbelkonverteringsläge, tack vare patenterad driftsteknik. Detta ger strömskydd i klass 1, samt ledande nivåer av energibesparingar samtidigt som UPS-enhetens koldioxidutsläpp minskas med en faktor på 2.
- Galaxy VXL är kompatibel med både litium jon- och VRLA-batterier.
- Med Galaxy VXL introducerar Schneider Electric sitt EcoCare-medlemskap. Ett medlemskap som erbjuder förstklassig service på plats och fjärrsupport från tekniska experter. 24/7 fjärrövervakning med AI-stöd samt tillståndsbaserat underhåll för att halvera driftstörningar. Detta hjälper till att förlänga UPS-enhetens livslängd.
- Schneider Electrics EcoStruxure IT-programvara gör att kunderna får en trygg och ansluten fjärrdrift, med förbättrad säkerhet och Ethernet-anslutningar som är certifierade enligt de senaste IEC 62443-4-2-säkerhetsstandarderna.
- Perfekt för prefabricerade datacenter. Med en mindre fysisk storlek, högre effektivitet och lägre kostnader är Galaxy VXL idealisk för prefabricerade datacenter.
- Galaxy VXL UPS finns tillgänglig i alla 400V IEC-regioner världen över.
Schneider Electric Galaxy VXL UPS finns tillgänglig för beställning omgående.
För mer information, besök hemsidan.