Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Ny standard för strömskydd i stora datacenter: Schneider Electric lanserar Galaxy VXL UPS

Kompakt är ett nyckelord när det gäller framtidens datacenter. Galaxy VXL tar 52 procent mindre plats än branschens genomsnitt och sätter därmed en ny standard för platsbesparande UPS-teknologi i stora datacentermiljöer.

Schneider Electric, ledare inom digital transformation av energistyrning och automation, lanserar nu Galaxy VXL. En högeffektiv, kompakt, modulär, skalbar och redundant 500-1250 kW (400V) 3-fas UPS, komplett med förbättrad cybersäkerhet, programvara och säkerhetsfunktioner.

Behovet av stora infrastruktursystem växer i en hög takt. För att kunna skydda kritiska anläggningar är det avgörande att kunderna får tillgång till de mest hållbara, robusta och effektiva teknologier som finns, samtidigt som energi- och miljöpåverkan minskas, säger Tarunjeet Sarao, SVP Data Center Systems på Schneider Electric.

Om Galaxy VXL UPS

  • Galaxy VXL kan driva upp till 1,25 MW i en enhet och upp till 5 MW med fyra enheter i parallell drift. Samtidigt minskar kundernas totala ägandekostnader (TCO) genom en förbättrad drift- och energieffektivitet.
  • För första gången någonsin erbjuds en UPS med skalbara 125 kW kraftmoduler i ett 3U-utrymme. Den modulära arkitekturen gör det möjligt att minska sina kapitalutgifter (CapEx) genom att lägga till fler kraftmoduler när behovet växer.
  • Live Swap-funktionen ger ökad drifttid, tillgänglighet och förenklad service.
  • Galaxy VXL levererar upp till 99 procent i högeffektivt eConversion-läge, och upp till 97,5 procent effektivitet i dubbelkonverteringsläge, tack vare patenterad driftsteknik. Detta ger strömskydd i klass 1, samt ledande nivåer av energibesparingar samtidigt som UPS-enhetens koldioxidutsläpp minskas med en faktor på 2.
  • Galaxy VXL är kompatibel med både litium jon- och VRLA-batterier.
  • Med Galaxy VXL introducerar Schneider Electric sitt EcoCare-medlemskap. Ett medlemskap som erbjuder förstklassig service på plats och fjärrsupport från tekniska experter. 24/7 fjärrövervakning med AI-stöd samt tillståndsbaserat underhåll för att halvera driftstörningar. Detta hjälper till att förlänga UPS-enhetens livslängd.
  • Schneider Electrics EcoStruxure IT-programvara gör att kunderna får en trygg och ansluten fjärrdrift, med förbättrad säkerhet och Ethernet-anslutningar som är certifierade enligt de senaste IEC 62443-4-2-säkerhetsstandarderna.
  • Perfekt för prefabricerade datacenter. Med en mindre fysisk storlek, högre effektivitet och lägre kostnader är Galaxy VXL idealisk för prefabricerade datacenter.
  • Galaxy VXL UPS finns tillgänglig i alla 400V IEC-regioner världen över.

Schneider Electric Galaxy VXL UPS finns tillgänglig för beställning omgående.

För mer information, besök hemsidan.

Införande av Wiztopics Blockchain certifieringsplatform

Från och med den andra oktober 2019 certifierar Schneider Electric sitt innehåll på Wiztrust för en säker kommunikation. Du kan kontrollera äktheten på webbplatsen Wiztrust.com för företagskommunikation.
Visa pressmeddelande (pdf, 185 kb) Öppnas i nytt fönster
Dela den här sidan: