Genom att veta vad som förbrukar energi hemma kan hushållen aktivt göra energibesparande förändringar och åtgärder.
– Med Wiser kan vi hjälpa privatpersoner att förstå vad som förbrukar energi i hemmet och på sikt få personliga råd kring vad man kan göra för att förbruka mindre. Dessutom kan Wiser användas för att både manuellt och automatiskt styra förbrukningen så att den används effektivare och vid rätt tillfällen, säger Daniel Öhlander, ansvarig för lösningar inom energieffektivisering i bostäder på Schneider Electric i Norden.
Energibesparande nyheter inför 2023
Wiser-systemet erbjuder energihantering, belysningsstyrning, olika typer av detektorer/sensorer, IP-kameror och värmestyrning. “Navet” i systemet är Wiser gateway och genom denna kopplas funktionerna ihop för att kunna styras och automatiseras via den tillhörande appen Wiser by SE.
Schneider Electric lanserar flera nya funktioner under 2023 som utökar konsumentens möjlighet att övervaka och styra energiåtgången hemma samt kommer erbjuda tips på energibesparande åtgärder via Wiser by SE-appen. En sådan nyhet är uppgraderingen av Wiser by SE-appen. Här sammanställs information om elförbrukningen i hemmet. En annan nyhet är integrationen av energisensorn, så kallad PowerTag i Wiser by SE-appen som ger användaren en ökad insikt kring energikonsumtionen i realtid, samt personliga tips och energirådgivning utifrån hemmets profil.
Se elförbrukningen i förhållande till andra
Profilen ställs in genom att du svarar på vilken typ av bostad du har, hur stor boendeyta, vilket värmesystem, hur många personer som bor i hushållet o.s.v. Det innebär att de personliga råden du får via appen är anpassade efter din förbrukning och dina förutsättningar. I appen kan du även se hur din elförbrukning förhåller sig till andra hushåll med exakt samma boendeförhållanden som du har – en vy som kan trigga igång tävlingssinnet för att säkerställa att man förbrukar mindre än genomsnittet.
Ny uppkopplad elbilsladdare
En annan nyhet som lanseras är en uppkopplad elbilsladdare för bostäder, EVlink Home Smart, och även den kommer styras via Wiser by SE-appen. På sikt planeras laddaren även kunna styras med hänsyn till så kallade timpriser vilket är positivt för de hushåll vars elavtal bygger på timprisavräkning.
Uppkopplade funktioner hjälper hushåll ha koll på energiförbrukning
• Wisers uppkopplade radiatortermostat för vattenburna element kan styras via Wiser by SE-appen. När användaren anslutit radiatortermostaten till Wiser-systemet kan uppvärmningen övervakas och styras via Wiser by SE-appen. Höj eller sänk värmen i bostaden beroende på om du är hemma eller bortrest. Du kan även ha individuell styrning av värmen i rummen, vilket gör att vissa rum kan ha lägre temperatur än andra. Du kan själv installera radiatortermostaten.
• Wiser smart plug är en uttagsadapter som styr inkopplade elapparater via knappen på adaptern, appen eller via röststyrning. Smart pluggen gör det även möjligt att se energiförbrukningen för den inkopplade
apparaten, schemalägga tider när den ska sättas på eller stängas av samt att man kan integrera den i scenarier (favoritinställningar) och automationer.
Ett tips är att använda smart pluggen för att mäta energiförbrukningen för olika funktioner i hemmet som kyl, frys, värmefläktar, portabla element o.s.v. för att se vad som drar mycket el.
• I serien Exxact finns uppkopplade strömbrytare, dimrar och vägguttag. De uppkopplade produkterna hanteras via Wiser by SE-appen och kan även styras via den installerade produkten eller röststyrning. Vägguttagen kan, förutom styrningen, även visa elförbrukningen i realtid. Ett sätt att minska elförbrukningen är att stänga av elen för apparater som är i standby-läge när de inte används som till exempel TV-apparater, spelkonsoler och ljudutrustning. Standby-elen står för ungefär två procent av den totala årsförbrukningen i Sverige, vilket motsvarar en elförbrukning på hela 500 kWh per år för det genomsnittliga hushållet enligt Elskling.se. De uppkopplade Exxact-funktionerna installeras av certifierade elektriker.
Smarta hem-systemet Wiser
Wiser är ett framtidssäkrat, lättanvänt smart hemsystem. Idag finns 39 produkter, under 2023 kommer närmare tjugo nya produkter att lanseras, majoriteten av dem med energibesparande funktioner.
Systemet är skalbart, vilket gör det möjligt att börja med några få funktioner. Wiser gör så att du kan styra funktioner i hemmet eller på distans, via den kostnadsfria mobilappen Wiser by SE eller röststyrning. Du kan enkelt lägga in egna favoritinställningar och automationer som sköter sig själva om de är aktiverade utifrån till exempel schemaläggning, solens upp-/nedgång eller aktivering av en händelse.
Wiser by SE fungerar både på Android och iOS och genom integration mot Google Assistant, Amazon Alexa samt Apple Siri.
Navet i Wisers system är en gateway som du själv kan installera till en befintlig router. Wiser kan installeras med befintliga strömbrytare eller vägguttag och då används en puck som gör funktionen uppkopplad. Det finns även uppkopplade funktioner med inbyggda puckar i apparatserien Exxact som ersätter strömbrytare, dimrar och vägguttag.
Läs mer om Wiser här.