Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Nyhet! Garanti om trygg elförsörjning i alla lägen

Med Schneider Electrics nya Easy UPS för 1-fasutrustning garanteras en trygg och säker elförsörjning i de mest kritiska miljöerna. En perfekt lösning för små och medelstora företag där strömförsörjningen alltid måste vara tillförlitlig och avbrottsfri i syfte att minimera den potentiella skadan på verksamheten i händelse av strömavbrott. 

Det är välkänt att energikrävande verksamheter kräver en ström-försörjning som är pålitlig och helt avbrottsfri, oberoende av yttre omständigheter. För sådana miljöer lanseras nu den högkvalitativa Easy UPS (Uninterruptible Power Supply). Den är det senaste tillskottet i Schneider Electrics redan starka serie av UPS–produkter. 

- Vi är glada över att nu kunna erbjuda en konkurrenskraftig UPS-lösning för små och medelstora verksamheter. De senaste åren har vi upplevt att efterfrågan på marknaden för den här typen av produkter har ökat. Huvudsakligen handlar det om att verksamheterna blir allt mer beroende av nätverkets tillgänglighet vilket ökar behovet för en trygg och säker elförsörjning, säger Gustav Gustavsson Klippel, ansvarig för affärsområdet Secure Power på Schneider Electric i Sverige.

Easy UPS 1-fas UPS:er genererar ren ström och skyddar känslig utrustning mot oförutsägbara störningar i strömförsörjningen såsom strömspikar och strömavbrott på ett tryggt och pålitligt sätt. Den kommer i två serier; Easy UPS BVS (line-interactive) för det smarta hemmet och kontoret, samt Easy UPS 1Ph SRVS (online/dubbelkonverterande) för den känsliga 1-fasutrustningen ute i verksamheten.

Easy UPS är även utrustad med ett energisparläge som gör det möjligt att ställa in och ändra spänningsintervallen, vilket ger en kostnadseffektiv energianvändning. Dubbelkonvertering ger en snabb och säker spännings- samt frekvensreglering och UPS:en har dessutom ett brett toleransintervall för inmatande spänning.

En tydlig display ger detaljerad information och hjälper till på ett bra sätt i konfigurationen. Easy UPS är också snabb i återuppladdningen och kommer upp i 90 procent av sin kapacitet på bara fyra timmar.

Easy UPS från Schneider Electric finns i olika storlekar och modeller vilket gör den enkel att installera i olika miljöer och verksamheter. I och med att den inte kräver vare sig stora kablar eller skrymmande generatorer minimeras installationskostnaden. Produkten som är en beställningsvara kommer säljas via svenska elgrossister från mitten på april. 

Läs mer om Easy UPS här!

Införande av Wiztopics Blockchain certifieringsplatform

Från och med den andra oktober 2019 certifierar Schneider Electric sitt innehåll på Wiztrust för en säker kommunikation. Du kan kontrollera äktheten på webbplatsen Wiztrust.com för företagskommunikation.
Visa pressmeddelande (pdf, 185 kb) Öppnas i nytt fönster
Dela den här sidan: