Snyggt dragna kablar och lika snygga utanpåliggande strömbrytare och vägguttag är något vi oftast förknippar med äldre hus och torp. Nu börjar allt fler arkitekter och design-intresserade återupptäcka fördelarna, både de praktiska och de estetiska, med utanpåliggande kabeldragning.
Vill man skapa en äldre och gedigen känsla i sitt hem förstärks definitivt stilen av utanpåliggande apparater och kablar. Har man ett modernt hem skapar en utanpåliggande eldragning möjlighet till spännande stilbrytningar.
En annan viktig aspekt är att man sparar tid vid installation av utanpåliggande apparater och kablar och det blir mycket mer kostnadseffektivt eftersom man slipper tidskrävande infräsningar. Det är även en flexibel lösning, vill du ändra dragningen eller byta apparater är det lätt att göra.
Har man sedan tidigare Exxact- eller Renovauttag är det också enkelt att komplettera med flera utanpåliggande apparater och utan problem få en enhetlig design på sina uttag och strömbrytare. Apparaterna kan användas både med och utan utanpåliggande kabel.
Renova är en serie i klassisk retrostil som passar fint in i äldre miljöer såväl som i mer moderna hem där uttaget med sin runda form mjukar upp det strikta. Renova utanpåliggande går att få i vitt och svart med en blank centrumdel och en matt ram. Exxact utanpåliggande är i en modern avskalad design och finns i vitt. Schneider Electrics alla 300 funktioner för infälld Exxact kan användas tillsammans med Exxacts utanpåliggande dosor.
I serierna finns bland annat 1- och 2-vägsuttag, strömbrytare och kopplingsdosor.
Cirkapris 2-vägsuttag, 150 kr och Strömbrytare från 95 kr.
Se video: https://youtu.be/qpYeWgeObk0
För mer information, kontakta: Malin Brant-Lundin, marknads- och kommunikationschef, malin.brant-lundin@se.com, 073-086 56 64