Solna, 7 mars 2019 – Schneider Electric lanserar nu ett nytt videohanteringssystem (VMS) för den svenska marknaden genom CCTV-plattformen VideoXpert Enterprise samt VideoXpert Professional av Pelco by Schneider Electric. Smart och uppkopplad kameraövervakning med teknologi för igenkänning öppnar upp helt nya möjligheter för ökad effektivitet och säkerhet inom verksamheter och i samhället.
Lösningarna som kan användas för traditionell övervakning kan även hantera igenkänning, vilket kan användas för att öka effektiviteten och säkerheten i olika verksamhets- och samhällsflöden. VideoXpert kan användas för avläsning av registreringsskyltar och på så vis integreras med passersystem för att öppna portar och grindar. Det går även att automatisera trafikövervakning med automatisk avläsning av nummerskyltar för att exempelvis spåra stulna eller efterlysta fordon. Ansiktsigenkänning är något som kommer tillämpas i allt högre utsträckning. Det kan användas till allt från att öppna dörrar för personal på akutmottagningen, där säkerheten är kritisk och alla sekunder räknas, till att automatiskt checka in resenärer på flygplatser.
Tillämpningsområdena är många. Plattformen är skapad för att kunna integrera mot andra system och på så vis kunna åstadkomma unika lösningar anpassade för att på bästa sätt lösa kundens behov.
– I utvecklingen av VideoXpert har vi arbetat nära våra kunder och tekniska partners för att ta fram lösningar som möter olika företags unika behov. Vi är väldigt stolta över att kunna erbjuda ett så användarvänligt och genomarbetat system. VideoXpert har plockat det bästa från tidigare plattformar både vad gäller hård- och mjukvara, säger Henrik Bergman, produktchef för inbrott- och passersystem och CCTV på Schneider Electric.
VideoXpert är utvecklat med användarvänlighet i fokus. Systemet är enkelt att lära sig och hjälper användaren att upptäcka det viktigaste och vidta åtgärder. VideoXpert kan anpassas efter olika typer av verksamheter och det finns stora möjligheter att integrera det med befintliga system och tredjepartslösningar.
– Videohanteringssystem är i sin natur komplexa, något som ofta påverkar användarupplevelsen negativt och kan resultera i en brant inlärningskurva. Det vill vi ändra på med VideoXpert, säger Henrik Bergman.
Läs mer om VideoXpert Enterprise här: https://www.pelco.com/video-management-system/videoxpert
VideoXpert Professional – VMS för mellanstora installationer
VideoXpert Professional är likt Enterprise utvecklad med användarvänligheten i fokus, och är det perfekta alternativet för mellanstora installationer. VideoXpert Professional är enkelt att installera och har ett användarvänligt gränssnitt med smarta menyer. VideoXpert Professional är skalbar upp till 100 kameror, tillgänglig med tre serveralternativ och ger en robust ”allt-i-ett”-lösning med samtliga non-client-funktioner på en och samma enhet. På så vis kan användare få maximal kontroll över sin videobevakning.
Läs mer om VideoXpert Professional här: https://www.pelco.com/products/videoxpert/vxpro
En del i Schneider Electrics säkerhetssatsning
VideoXpert är en del i Schneider Electrics säkerhetssatning 2019. Utöver videohanteringssystemen och CCTV-plattformen VideoXpert presenterade Schneider Electric under 2018 även molntjänsten Fire Expert för brandsäkerhet samt säkerhetsplattformen Security Expert. Alla dessa är delar av det smarta fastighetssystemet och IoT-plattformen EcoStruxure™. Schneider Electric satsar även på att öka kunskapen kring möjligheterna med uppkopplad säkerhet och vikten av att se över och modernisera sina säkerhetslösningar.
Exempel där smarta säkerhetssystem jobbar integrerat:
- När inbrottslarmet går kan väktare verifiera vad som hänt genom kameror och vidta mer effektiva åtgärder
- Passersystemet kan tillsammans med kameraövervakning verifiera vem som gick genom dörren.
- Brandlarmet startar videoinspelning och brandmyndighet kan verifiera efter branden exakt vad som hänt.
- Videoövervakningen kan automatiskt släppa in rätt fordon på området genom att läsa registreringsskylt.
- Operatörer får större möjligheter att verifiera vad som händer fjärrledes vid larm av olaga intrång, brand och andra kritiska situationer.