Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Schneider Electric lanserar nya bordsenheter för effektivare och snyggare arbetsytor utan sladdar

Schneider Electric lanserar idag nya eluttag i serien Unica System+, med integrerad USB-laddare och trådlös mobilladdning. Kvalitetsdesign och stark funktionalitet gör dem både innovativa och enkla att montera i bordsytan.

Solna, 7 maj 2019 - Unica System+ är innovativa eluttag för bord som smidigt och praktiskt ger tillgång till el på ytor som kan ha begränsat utrymme. Schneider Electrics senaste tillskott i sortimentet är ett eluttag med integrerad USB-laddare samt en trådlös mobilladdare som frigör mer yta på arbetsplatsen och i hemmet med färre sladdar.

De nya bordsenheterna passar alla typer av bord och bänkskivor, oavsett om det är på kontoret eller i hemmet, och finns i färgerna vit och antracit. De är enkla och flexibla att installera i hål som är 60 mm och består av uttag, uttag med integrerad USB 3.1 laddare samt uttag med USB 3.1 A- och C-laddare. Kontakten kopplas in efter att den installerats i hålet och skruvats åt undertill.

Trådlös mobilladdare
Den nya induktiva laddningstekniken i den nya bordsenheten XS gör att kablar och extra laddare inte längre är nödvändiga. Istället lägger du bara telefonen ovanpå den trådlösa laddaren. Den trådlösa laddaren finns i antracitgrått och är Qi-certifierad samt IP44-skyddad. Det gör att den även lämpar sig för offentliga miljöer som till exempel skolor och restauranger.

Kort om Unica System+:

  • Sortiment bestående av tre varianter av eluttag; ordinärt uttag, uttag med integrerad USB-laddare och uttag med USB A- och C-laddare. Finns i färgerna vit och antracit.


Bordsenhet XS

  • Skrivbordsenhet som monteras i ett Ø 60 mm hål i bordsskivan.
  • Finns i olika kombinationer av kraftuttag, USB eller kraft och USB.
  • Förterminerad enhet med 2 meter kabel och stickpropp för direktanslutning till ström.
  • Levereras med gängad ring för säker montering i skrivbordet.
  • Enkel och praktisk tillgång till el och USB-laddning där du behöver.


Den trådlösa laddaren i serien Unica System+ finns tillgänglig från juni. 

Se video: https://www.youtube.com/watch?v=tAgLSnvtZi4&feature=youtu.be

För ytterligare information, kontakta:
Malin Brant-Lundin, marknads- och kommunikationschef, malin.brant-lundin@se.com, 073-086 56 64

Införande av Wiztopics Blockchain certifieringsplatform

Från och med den andra oktober 2019 certifierar Schneider Electric sitt innehåll på Wiztrust för en säker kommunikation. Du kan kontrollera äktheten på webbplatsen Wiztrust.com för företagskommunikation.
Visa pressmeddelande (pdf, 185 kb) Öppnas i nytt fönster
Dela den här sidan: