Solna, 25 oktober 2019 – Schneider Electric lanserar nu Mureva LED strålkastare, ett nytt sortiment som är utvecklat med den senaste LED-tekniken för att ge största möjliga energieffektivitet, bättre ljuskvalitet och lång livslängd. Den höga IP-klassificeringen gör strålkastarna lämpliga för installation i alla typer av miljöer, både inomhus och i tuffare miljöer utomhus. Strålkastaren är en kostnadseffektiv lösning där ljuskvaliteten följer de effektivitets- och tillförlitlighetsstandarder som krävs för moderna belysningsinstallationer. Detta i kombination med att serien består av strålkastare i flera storlekar och även finns med rörelsesensor gör att de kan användas i både kommersiella byggnader och privata bostäder.
– Med Mureva LED har vi ett stort sortiment för alla storlekar och typer av projekt, både på arbetsplatser och hemma. För oss är det viktigt att kunna erbjuda så smidig och pålitlig belysning som möjligt, där Mureva LED strålkastare är ett bra exempel på flexibla och lättinstallerade produkter för alla typer av miljöer och förhållanden, säger Katarina Hoas, Produktchef Installationsmaterial och Arbetsplatsutrustning på Schneider Electric i Sverige.
Hög funktionalitet i kombination med lång livslängd
Mureva LED strålkastare kombinerar hög funktionalitet med robust och tålig utformning för lång livslängd och levereras utan stickpropp. Fästets placering gör installationen enkel och produkten är lätt att montera i alla typer av miljöer. Den låga strömförbrukningen förenas med en livslängd på hela 50 000 timmar genom energieffektiv LED-teknik – vilket även minskar brandrisken då lampan håller en låg temperatur vid användning.
Teknisk information om Mureva LED strålkastare:
Spridningsvinkel: 110°
CRI (Color Rendering Index): 80
Livslängd: 50 000 timmar
Användningstemperatur: -30°C till +45°C
Läs mer om Mureva LED strålkastare här: https://www.se.com/se/sv/download/document/MK0448/