Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Schneider Electric lanserar TeSys Giga – en ny serie kontaktorer med digitala möjligheter

Schneider Electric lanserar nästa generations kontaktorer i serien TeSys Giga. Kontaktorerna har uppgraderats med smarta, digitala lösningar för att ge en ännu enklare, säkrare, tryggare och en mer hållbar kundupplevelse för apparatsskåpsbyggare, systemintegratörer, maskinbyggare (OEM) och fastighetsförvaltare. 

Med 56 olika patent är kontaktorerna i TeSys Giga-serien utformade för att tillgodose behoven i processmaskiner, vatten och avlopp, gruvindustrin och de flesta tillverkningsindustrier. Den minskar driftsättningstiden och förbättrar maskinens tillförlitlighet, sänker underhållskostnaderna och minskar stilleståndstiden, genom ett antal fördelar och funktioner:

  • Modulär design: Den unika konstruktionen gör det enkelt att byta ut ingående delar, vilket förbättrar driftsäkerheten och hållbarheten med upp till 90 procent och ger upp till 50 procent kortare integrations- och driftsättningstid.
  • Litet format – 40 procent mindre fysisk storlek: Kompakt design – en minskning av storleken med 40 procent – vilket gör den optimal för installation i apparatskåp.
  • Självdiagnos och meddelandefunktion: Förebyggande underhåll kan planeras och genomföras med hjälp av diagnostik av kontaktslitage och över-/underspänningsdetektering på spolen. En unik beräkningsmetod ger en mer exakt status, vilket minskar stilleståndstiden avsevärt och optimerar driften av anläggningen med indikatorer för slitage av kontaktytor, under/överspänning av spolen, interna fel och status för öppen och stängd kontaktor. Med meddelandefunktion för när livslängden på kontaktorn närmar sig slutet maximeras driftsäkerheten och drifttiden.
  • Fullskaligt skydd: Ihop med överlastrelä ger grundinställningarna en säker drift för exempelvis överbelastning, jordfelsskydd och skydd mot fasobalans.
  • QR-koder: Ger kunder enkel och bekväm tillgång till tekniska dokument, videoguider och skydd mot förfalskningar.
  • Mycket tillförlitlig och klarar tuffa miljöer: Förbättrade hjälpkontakter (17V, 1mA) ger bättre tillförlitlighet i tuffa miljöer och överensstämmer med PLC-applikationer.

Läs mer här:  https://www.se.com/se/sv/product-range/26322422-tesys-giga-kontaktorer/#overview

s1r2v71rvs-php6l162v

Införande av Wiztopics Blockchain certifieringsplatform

Från och med den andra oktober 2019 certifierar Schneider Electric sitt innehåll på Wiztrust för en säker kommunikation. Du kan kontrollera äktheten på webbplatsen Wiztrust.com för företagskommunikation.
Visa pressmeddelande (pdf, 185 kb) Öppnas i nytt fönster
Dela den här sidan: