Solna, 02 maj 2019 – Allt började 1929 när uppfinnarna och fabrikörerna Anders Wikstrand och Viktor Berg kom på att en stege lika gärna kan ligga som stå och att den lika gärna kan bära kablar som människor. Sedan dess har fabrikens kvalitetsstegar sålts över hela världen och utgör i dag ryggraden i allt från världens högsta byggnad, Burj Khalifa i Dubai, till Mall of Scandinavia i Stockholm.
Nu lanserar fabriken i Mora nästa stora nyhet: Wibe Click x 3 (CLX3) - ett världsrevolutionerande och innovativt system för supersnabb och enkel installation utan skruv. Med Wibe CLX3 klickar man ihop en installation upp till fem gånger snabbare än vid en installation på traditionellt vis med skruv och mutter. Erfarna installatörer har fått provmontera det nya klicksystemet och resultatet visar en mycket stor tidsbesparing. Systemet har ett minimalt antal komponenter och är optimerat för kommersiella byggnader och kontor. Det kan installeras av endast en montör och kan med fördel användas för upp till fyra meters konsolavstånd.
– Wibe CLX3 är framtidens kabelförläggningssystem. Det sätter en helt ny standard för hur man kommer att installera och förlägga kabel. Vi har utvecklat systemet i nära samarbete med våra kunder och med bas i vår egen erfarenhet efter 90 år i branschen. Allt med målet att förenkla och effektivisera arbetet med att förlägga kabel. Vi är väldigt stolta över att kunna presentera en produkt som kommer att göra så stor skillnad för en hel bransch och som tillverkas lokalt här i Sverige, i Mora, säger produktchef Ulf Johansson.
För mer information, se filmen!https://www.youtube.com/watch?v=FxwAiP93PQw&feature=youtu.be