Wiser brandvarnare är belönad med både Red Dot Award 2022 och iF Design Award 2022, som prisar företag för framstående design och samhälleligt arbete. I och med lanseringen av Wiser brandvarnare utökar Schneider Electric sitt erbjudande i smarta hem-systemet Wiser för att erbjuda den bredaste säkerhetsportföljen på den professionella elmarknaden.
– Det här är ett helt nytt steg inom trygghets- och säkerhetsområdet för Wiser med ett fullgott skydd av hemmet, säger Jens Strinsjö, Produktchef för Wiser på Schneider Electric i Sverige. Det unika med det här systemet är att vi kan erbjuda en brandvarnare som kan integreras med smarta hem-systemets funktioner. Det skapar en helhetslösning som gör trygghets- och säkerhetserbjudandet komplett.
Om brand eller rök detekteras via brandvarnaren kommer hemägaren larmas av den inbyggda sirenen på 85 dB, men även av att telefonen eller surfplattan genom push-notiser förvandlas till en tjutande siren. För första gången någonsin kan man även enkelt skapa automationer som möjliggör att exempelvis all belysning tänds i huset vid detekterad rökutveckling.
– Tack vare vår nylanserade Wiser brandvarnare kan vi nu erbjuda en ökad trygghet och säkerhet i våra kunders hem, säger Jens Strinsjö. Vid en eventuell brand kan belysningen automatiskt tändas i exempelvis ditt och dina barns sovrum som en extra säkerhet. Brandvarnaren kan även aktivera IP-kameror för inspelning av händelseförloppet och för att verifiera att det brinner vid en rökdetektion.
Wiser brandvarnare är utrustad med dubbla detektionskammare som minskar falsklarmen eftersom både rökutveckling och temperaturstegring ingår som parametrar. Det ger också en ökad säkerhet, eftersom brandlarmet går i gång även vid en brand med lite rökutveckling men med hög temperaturstegring.
Läs med om Wiser brandvarnare här
Läs med om Wiser brandvarnare och iF Design Award här