Syftet bakom lanseringen av den paketerade lösningen är att förenkla för installatörer och hushåll att köpa ett komplett paket. Lösningen, bestående av en energisensor och en ny funktion i Wiser by SE-appen kallad Energicentret, har funnits tillgänglig i Sverige sedan 2023. I Norge, där motsvarande lösning funnits längre, har man kunnat uppmäta att 71 procent av användarna lyckades sänka sin elförbrukning under en femårsperiod med hjälp av råden i appen.
Produkterna i paketet Wiser Energikoll tillsammans med Energicentret i Wiser by SE-appen ger en smidig överblick över hemmets energikonsumtion. Genom smarta algoritmer och den installerade energisensorn, så kallad PowerTag, kan hemmets energianvändning analyseras på en helt ny nivå. Elanvändningen kan brytas ner på timnivå, konsumtionen (kWh) övervakas i realtid och med hjälp av AI agerar appen Wiser by SE som en personlig rådgivare med förslag på energibesparande åtgärder.
Plattformen som ligger till grund för Wisers Energicenter har under flera år redan testats i Norge. Under en femårsperiod fick konsumenter, som installerat lösningen, proaktiva råd och en bättre överblick. Hela 71 procent lyckades sänka sin elförbrukning med hjälp av råden i appen.
Med den paketerade lösningen Wiser Energikoll vill vi underlätta för installatörer och konsumenter att köpa en paketlösning som underlättar för hushållen att få energikoll och tips på konkreta åtgärder för att sänka sin energianvändning och på så sätt även elkostnad. Med vår lösning vill vi erbjuda svenska hushåll att dra nytta av denna teknik för att ge dem insikter som hjälper dem att sänka sin elkonsumtion och därmed även kostnaden, säger Mikael Dennbo, ny produktchef för Wiser på Schneider Electric.
Möjligheterna med den paketerade lösningen Wiser Energikoll och funktionen Energicenter i Wiser by SE-appen:
• Timprisstyrning: Med Wisers integration till Nord Pools timpriser, så kallade spotpriser, kan användaren följa elpriset på dagsnivå och välja att styra användningen av sätta på vissa energiintensiva apparater till tillfällen när elpriserna är lägre. För att få ut den riktiga nyttan av detta krävs att man har valt timprisavtal via sin elleverantör.
• Minska eventuella effektavgifter: Allt fler elnätsbolag inför effektavgifter. Senast 2027 kommer alla elnätsbolag ha infört detta, vilket innebär att hushållen utöver att betala för elanvändning och huvudsäkringens storlek också behöver betala för sina högsta effekttoppar. Med Wiser Energicenter kan man redan nu få information om energianvändningen av energiintensiva apparater och därmed undvika att använda dessa apparater nära valda effekttoppar.
Komplettera med andra smarta funktioner från Wiser-systemet
• Effektivisera uppvärmningen: Komplettera värmesystemet med Wisers uppkopplade termostater och styr temperaturen baserad på tidpunkt och preferenser.
• Optimera elbilsladdningen: Genom att kombinera Wiser Energicenter och hemmaladdaren EVlink Home Smart kan laddningen övervakas, schemaläggas och därmed dra nytta av tider med lägre elpriser – eller under perioder med lägre effektbelastning i hemmet. För att få ut den riktiga nyttan av detta krävs att man har valt timprisavtal via sin elleverantör.
Energisensorn i Wiser Energikoll-paketet ska installeras av behörig elektriker.
Läs mer om kampanjen Energikoll och Wiser Energicenter här