Solna, 31 augusti 2017 – Schneider Electric ska hjälpa Timråbo att nå 20 procents energibesparing till 2020 och minska bolagets miljöpåverkan genom en rad underhållsinsatser och uppdatering av teknisk utrustning. När energiförbrukningen sänks förbättras även ekonomin. Ett annat viktigt mål är att förbättra för hyresgästerna så att de får en stabil och jämn temperatur hemma.
– Timråbo har ambitiösa mål för både energieffektivisering och minskade koldioxidutsläpp och har redan jobbat mycket med de här frågorna. Vi är väldigt glada över att få hjälpa dem att nå sina mål. Energieffektiviseringen av deras fastigheter kommer att spara både energi och pengar, förbättra inomhusklimatet för hyresgästerna och minska miljöpåverkan. Vi hoppas att fler kommunala fastighetsbolag följer Timråbos exempel, säger Hosni Teque-Omeirat, affärsutvecklare på Schneider Electric.
Timråbo äger och förvaltar lägenheter och lokaler med en total yta på knappt 130 000 kvadratmeter. Schneider Electric ska hjälpa till att energieffektivisera halva ytan. Totalt omfattas 15 bostadsfastigheter i projektet. Schneider Electric kommer bland annat att leverera lösningar inom värme, el, ventilation, larm och mätning.
– Det här är ett omfattande projekt för att minska vår energiförbrukning som ska ge vinster både på kort och lång sikt. Bland annat ska Schneider Electric utbilda våra medarbetare i syfte att minska kostnaderna för driften och skötseln av fastigheterna. Målet är energibesparingar, både för miljöns och ekonomins skull, säger Lotta Björklund, vd för Timråbo AB.
Projektet är ett EPC-projekt (Energy Performance Contracting) vilket innebär att Schneider Electric garanterar att Timråbos investering kommer att återbetalas via energibesparingar. Energibesparingen motsvarar årsförbrukningen av 59 småhus.
Upphandlingen av projektet genomfördes i maj 2017 med beslut i juni. Arbetet satte igång direkt efter sommarsemestrarna och projektet håller på i två år plus ett uppföljningssamarbete på två år.
Några av åtgärderna som ska genomföras:
- Nytt fastighetsautomationssystem (Struxureware) som kopplar upp byggnaderna. Driftpersonalen ska kunna styra och se hur fastigheterna mår.
- Snabbare larm- och felsökning. Driftteknikerna ser direkt om och var det finns ett fel – vilket spar mycket manuell felsökningstid, restid och pengar.
- Tilläggsisolering av vindsbjälklagen i byggnaderna.
- Mycket teknisk utrustning byts ut på både värme- och ventilationssystemen för att få lägre driftkostnader och mindre energiförbrukning.
- Energioptimering – Schneider Electric ska gå igenom alla system för varje fastighet och ställa in alla parametrar så att det blir så energieffektivt som möjligt.
- Utbildning av fastighetsskötarna och driftteknikerna för proaktiv och förebyggande teknisk förvaltning.
För mer information, vänligen kontakta:
Hosni Teque-Omeirat, affärsutvecklare på Schneider Electric: 072-585 45 04, Hosni.Teque-Omeirat@schneider-electric.com
Lotta Björklund, vd Timråbo AB: 060-16 35 08, lotta.bjorklund@timrabo.se