Nu lanserar Schneider Electric elbilsladdaren EVlink Pro DC, som med hjälp av smart teknik för drift- och effektstyrning säkerställer en enkel och förstklassig användarupplevelse för installatörer, laddoperatörer och förare.
EVlink Pro DC kommer helt rätt i tiden då Naturvårdsverkets stödsystem för publik laddinfrastruktur har nästa utlysningsperiod i september. Produkten i sig är utformad för våra höga krav på kvalitet när det gäller användarvänlighet och säkerhet. Den är anpassad för det nordiska klimatet och designad för att vara kompatibel med dagens och morgondagens elbilar. Den här produktutvecklingen utgör ännu ett steg i vår strävan att erbjuda toppmoderna och effektiva lösningar, säger Daniel Asplund, Affärsutvecklare inom eMobility på Schneider Electric.
Användarna får en dynamisk laddupplevelse då EVlink Pro DC 180 kW tilldelar ström mellan varje fordonskontakt. Exempelvis kan laddaren fördela 150 kW till ett fordon och 30 kW till ett annat.
I Värmdö kommun har man redan installerat den första EVlink Pro DC-laddaren
Införandet av EVlink Pro DC-laddaren stärker Värmdö kommuns engagemang för hållbarhet genom att erbjuda snabb och effektiv laddning för Värmdös elbilister, vilket främjar användningen av grönare mobilitet, säger Pierre Svorono, Projektledare på Samhällsbyggnadskontoret, Värmdö.
EVlink Pro DC erbjuder inte bara en användarvänlig och flexibel upplevelse, utan också tillförlitlighet. De robusta, och certifierade komponenterna följer strikta standarder och går alltid igenom fabrikstestning innan leverans. Med hjälp av den integrerade HMI-skärmen kan man hålla sig uppdaterad om laddsessionen. Elbilsladdaren underlättar för användaren att hantera kablar tack vare kabelupphängningen.
Läs mer om elbilsladdaren EVlink Pro DC.