Hur fungerar en 1-10V dimmer (potentiometer) och när används den?

1-10V dimmers (potentiometrar) används till att dimra lysrör med HF-don eller elektroniska trafos för 12V halogenlampor.
Dimmern är en ren potentiometer och HF-donet eller trafon skickar ut 10V. (1V=min.ljus, 10V=max.ljus)

Dimmerguider: För ytterligare information eller hjälp med val av dimmer vid direktdimring (230V): Se vår Dimmerguide på nätet.

För val av dimmer och/eller 230V dimbara LED: Se följande länk
https://www.se.com/se/sites/sweden/sv/kunder/installatorer/dimmertool.page
som visar kompatibilitet med 230V dimbara LED och våra dimmerinsatser.
(Obs: vissa ljuskällor är ännu inte testade av oss och finns då inte med i vår Dimmerguide)
Saknas någon lamptyp i Dimmerguiden: Ring respektive lamptillverkare eller Schneiders tekniska support; 0155-265400 eller ställ din fråga på teknisk.support@se.schneider-electric.com

Schneider Electric Sverige

Utforska mer
Produktfamilj
Utforska mer
Produktfamilj