{}

Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
Hur kan vi hjälpa dig idag?
Easergy P5 P5x30 and P5x20: Is there a flush mounting accessory for the relay?
Easergy P5 can be installed with or without a flush mounting accessory. Using the flush mounting accessory helps to reduce the installation time thanks to the automatic fixing system and to achieve IP51 from the the front.

The following references are available:
REL51032: 20TE
REL51052: 30TE

Schneider Electric Sverige

Utforska mer
Produktfamilj
Artiklar som kan vara till nytta
Utforska mer
Produktfamilj