1. Vad är den nya klimatrapporteringslagen i Kalifornien?
De nya klimatlagarna i Kalifornien består av de två lagförslagen SB-253 och SB-261, som gäller för alla företag verksamma i delstaten. Alla företag måste offentliggöra inte bara Scope 1 och 2 utan även Scope 3-utsläpp av växthusgaser samt klimatrelaterad information om finansiell risk. Både offentliga och privata amerikanska företag med intäkter på mer än 1 miljard USD måste börja rapportera i början av 2026, vilket omfattar uppgifter från 2025. Ytterligare värt att notera är att de här lagförslagen kräver att rapporterande företag skaffar tredjepartsförsäkran om sina rapporter som bekräftelse på de uppgifter som lämnas.
2. Hur förbereder man en hel industri på de nya klimatlagarna i Kalifornien?
För att ditt företag ska stå bättre förberett inför Kaliforniens nya klimatlagar är det viktigt att införa hållbarhetsefterlevnad i din verksamhet. För att göra det är det nödvändigt att utveckla en förståelse för de nya lagförslagen och inse deras inverkan på ditt företag. Dessutom är det absolut nödvändigt att identifiera problempunkter och prioritera åtgärder som hjälper ditt företag att minska sin klimatpåverkan. Senare steg innebär bland annat att ta fram en plan som hjälper oss att spåra och rapportera om framstegen som görs mot att uppnå målen för utsläppsminskning. Här ingår även att samarbeta med intressenter och investerare för att informera om förändringarna och engagemanget för hållbarhetsefterlevnad, så att vi kan dra nytta av varumärkets förbättrade anseende, kostnadsbesparingar och ökad konkurrenskraft på marknaden.