EcoStruxure för Björkdalsgruvan
Utmaningen
Björkdalsgruvans grundläggande utmaning var att öka den nuvarande elnätskapaciteten från 7 MVA med en inkommande linje från kraftbolaget till 14 MVA samt två separerade inkommande linjer så att redundans kan uppnås. Det saknades även anslutningsmöjligheter för nya kraftstationer under jord. I tillägg till detta låg de 10 % över abonnerad effekt hos elleverantören och såg därför ett akut behov av att dubbla sin egen kapacitet. Björkdalsgruvan önskade samtidigt också ta kontroll över sitt distributionsnät för att snabbt identifiera eventuella risker och minimera antalet avbrott samt minska sina underhållskostnader.
Lösningen
Lösningen är ett framtidssäkrat system för eldistribution genom den anpassade lösningen EcoStruxure för Mining, Minerals & Metal. Schneider Electric har levererat ett teknikhus med mellanspänningsapplikationer samt ett övervaknings- och kontrollsystem med fullt ansvar för konstruktion, provning och driftssättning.
Resultatet
Björkdalsgruvan får full kontroll över elanläggningen, vilket minimerar avbrott och ger ett minskat OPEX. Detta ger Björkdalsgruvan ett mer hållbart och framtidssäkrat eldistributionsnät. Utöver effektökning möjliggör satsningen att verksamheten nu kan kommunicera med installerad elektrisk kraftdistribution vilket bidrar med en bättre överblick över hela eldistributionen. Med möjlighet för övervakning kan verksamheten i högre grad arbeta proaktivt med att sätta in åtgärder innan det når kritiska nivåer och skapa en ännu säkrare personalmiljö.