Projektet har nu gått i mål. Enplansvillan har certifierats med dokumenterade hållbarhetsresultat, energiklassning A och en placering under gränsvärdet beräknat av SGBC vid konstruktion av liknande projekt med konventionella byggmetoder och material. Tyvärr var det svårt att hitta kvinnliga vikarier till bygglaget vid VAB och sjukfrånvaro.
Samverkanslaget gjorde en LCA-beräkning för att hitta de bästa materialen och anpassad byggteknik. Det blev KL-trä i stället för betong till husgrunden, träfiberisolering istället för mineralull och fibergips som ersatte vanliga gipsskivor. Avsikten var att skapa en slitstark, fuktskyddad, lufttät och värmeisolerande struktur, med lägsta möjliga CO2-avtryck. Mycket av att dessa krav uppfylldes hängde på en ren och torr arbetsplats och noggrant precisionsarbete som bygglaget genomförde.
Mondo Arkitekter Dalarna arbetade i samförstånd med hela projektteamet och skapade arkitektur kring begreppet ”Form follows footprint”. De arbetade med tre kunder i projektet; styrgruppen för samverkansföretagen, miljön/klimatet samt den slutliga husköparen.
Teamet planerade ett kombinerat vardagsrum och kök, de valde att använda prefabricerade fackverkstakstolar upplagda på ytterväggar och kompletterade med träfiberisolering, fuktspärr och ribbpanel på insidan och ett helintegrerat solcell- och faltak på utsidan.
Arkitekterna Maja Gesar och Tina Ljunggren, skapade ett asymmetriskt funktionsriktat sadeltak för solceller. De använde sig av lägre tak i utrymmen med mindre aktiv användning för en energieffektiv framtida uppvärmningskostnad. Flyttbara solskydd på utsidan hjälper till att bibehålla boendets bastemperatur.
Kristina Hansen, Structor Byggtekniks VD skriver på företagets hemsida om att i detta projekt är teknikutveckling och samverkan viktiga pusselbitar för att undersöka och hitta hållbara byggmaterial som håller över tid.
Gunnar Jönsson, VD Fiskarhedenvillan säger att han inom tre år vill veta vilka material som har lägst belastning på klimatet och kunna därefter byta ut byggmaterialen de använder idag mot mera hållbara. Villazero är ett led i att de, som småhusleverantör, ska vara klimatneutrala år 2030.
Schneider Electrics smarta hem systemet Wiser valdes för att komplettera Villazero. Genom mobilappen kan husägaren själv styra och mäta energiförbrukningen, skapa belysningsscenarier, hålla koll på huset genom kameror, rörelsedetektorer, brand- och fuktvarnare mm. Det finns många funktioner han/hon kan välja att använda sig av i sitt nya hem.