Vad är hållbara datacenter?
Det är anläggningar som rymmer system för att lagra, hantera och använda data på ett så ekonomiskt och samtidigt ekologiskt sätt som möjligt. Organisationer använder dessa system för att bearbeta och distribuera stora mängder information i en säker miljö. Till skillnad från traditionella lösningar tar dessa så kallade gröna datacenter hänsyn till de utsläpp som uppstår under livscykeldrift. För att begränsa klimatpåverkan är det viktigt att implementera energieffektiva datacenter som förbrukar mindre energi och samtidigt ökar kapaciteten för databehandling. Med den senaste tekniken som avsevärt förbättrar datahanteringen, och med införandet av förnybar energi är det möjligt att minska underhållskostnaderna och uppnå koldioxidneutralitet.
Vilka är fördelarna med att förbättra hållbarheten i datacenter?
En av fördelarna med att använda energieffektiva lösningar är kostnadseffektiv drift. Datacenter kräver en avsevärd mängd energi, så minskad förbrukning sänker driftskostnaderna. Energibesparande åtgärder möjliggör bättre kostnadsoptimering. På lång sikt leder detta till betydande besparingar. En annan viktig fördel med att använda effektiva energilösningar för datacenter är att minimera miljöpåverkan. Genom att minska energiförbrukningen minskar vi datacentrets klimatpåverkan, vilket är en viktig aspekt för att begränsa klimatpåverkan. Låt oss inte glömma vattenvård. På grund av tung arbetsbelastning och värme som genereras av IT-utrustningen kräver datacenter ganska ofta vattenkylning. Genom att använda den senaste tekniken kan du minska vattenförbrukningen.
Hur kan du uppnå hållbarhetsmål för datacenter?
För att uppnå hållbarhetsmål för datacenter är det viktigt att använda lösningar utrustade med komponenter av högsta kvalitet. Deras kvalitet möjliggör billigt underhåll, lägre koldioxidutsläpp och besparingar på lång sikt. Det minskar också elektroniskt avfall, något som datacenter kan generera i stora mängder. En annan viktig faktor är att fastställa genomförbara mål och använda förnybara energikällor och ren energi för att uppnå datacentrets mål för hållbarhetsutsläpp. Flera tredjepartsenheter erbjuder målsättningsplaner för datacenter. SBTi erbjuder sektorsvägledning och många andra funktioner som underlättar processen med att sätta upp mål och sätta planer i rörelse. Tänk på att detta kräver att man fastställer en hållbarhetsstrategi, samlar in data, fastställer målmätningar och sedan identifierar prioriterade åtgärder för förbättring.