Mulino Marino: Nyckeltal i kundreferensen
Affärskontinuitet och framtidssäkrad verksamhet
Förbättrad hållbarhet genom energiövervakning
Optimerad produktion, recepthantering och spårbarhet
![](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/329541/900/Mulino-Marino-2-IC-1920x540.jpg)
Utmaningen
Mulino Marino, ett företag som tidigare var i täten, behövde kunna digitalisera och automatisera sina processer med hjälp av den senaste tekniken för att:
- Förbättra effektiviteten och öka produktionen för att hålla jämna steg med den växande efterfrågan samtidigt som du säkerställer hög produktkvalitet
- Förenkla olika processer, inklusive recept
- Kompensation för bristande erfarenhet och expertis inom personalen
- Öka hållbarheten
![](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/328335/900/mulino-1-IC-1920x540.jpg)
Lösningen
Appar, analyser och tjänster: EcoStruxure Machine Advisor (under utveckling)
Edge Control: Modicon M340 PAC, Harmony iPC & Edge Box, EcoStruxure Machine SCADA Expert (under utveckling)
Anslutna produkter: Altivar drift med variabel hastighet, Harmony HMI, Com’X datalogg, Modicon MCM säkerhetsstyrenhet, MV/LV-paneler
Alliance-systemintegratör Euro Beta har driftsatt en rad EcoStruxure för livsmedels- och dryckesprodukter, bland annat:
- Ett nätverk av Modicon M340 PLC med Harmony HMI:er, Altivar drift med variabel hastighet och Modicon MCM säkerhetsstyrenheter som är sammankopplade i ett Ethernet-nätverk
- ComX-dataloggen så att operatörerna kan få tillgång till en omfattande översikt över energiförbrukningen per sektor och jämföra den med energiproduktionsdata från solcellspaneler för att optimera energieffektiviteten
- Harmony iPC och Edge Box som nav för insyn i hela anläggningen
![](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/329540/900/mulino-5-IC-1920x540.jpg)
Resultat
Som ett resultat av EcoStruxure-lösningarna som implementerades av Euro Beta har Mulino Marino fått flera fördelar:
- Produktspårning, vilket är viktigt för ett företag som vill certifiera sin produktionskedja för att garantera ekologiska produkter
- Kontinuitet i verksamheten, eftersom en nedläggning av anläggningen skulle få allvarliga ekonomiska återverkningar
- Optimerad produktion tack vare möjligheten att i detalj övervaka alla produktionsparametrar
- Framtidssäkrad verksamhet genom att se till att personalen har de färdigheter och kunskaper den behöver
Läs mer om vårt produktutbud
![](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/315059/900/617857153_Steel-IC-1800x900.jpg)
![](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/328343/900/507125992-IC-1800x900.jpg)
EcoStruxure för livsmedelsindustrin
![](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/315045/900/Close-up-Modicon-M262_RZ-1080x1080.jpg)
Modicon, industriell edge control för IIoT
![](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/328342/900/998-21818960-IC-1080x1080.jpg)
EcoStruxure Plant & Machine
![](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/328344/900/Nestle_Waters_LiO_F4A5759_2-IC-1800x900.jpg)