Padania Acque: nyckeltal för kundberättelse
22 % ökning av EBITDA under 3 år (medelökning per år på 7 %)
Vattenförlusterna minskade till nästan hälften av det nationella genomsnittet (24 % jämfört med 42 %)
20 % förbättrad drift med digitaliserad styrning och hantering