Vad är Modicon PLC-konfiguratorn?
Modicon PLC-konfigurator är ett verktyg som gör att konfigurationen av din styrenhet går enklare och snabbare. Tillsammans med de andra industriautomationskonfiguratorerna hjälper Modicon PLC dig att hitta rätt erbjudande.
Du kan snabbt hitta den styrenhet som motsvarar dina behov bäst och även få din materiallista.
Välj mellan ett stort utbud av PLC/PAC:er, inklusive M262 för IOT-förberedda och synkroniserade rörelsetillämpningar eller M580 för lösningar kring process, hög tillgänglighet och säkerhet. Sedan kan du öppna den grafiska redigeraren och lägga till tillbehör och reservdelar som minneskort, kablar osv.
Konfiguratorn är mycket lättillgänglig för de som inte är vana att använda Schneider Electrics produkter.
Hur fungerar Modicon PLC-konfiguratorn?
Här är de huvudsakliga stegen:
- Utforska flera olika sortiment och alternativ och välj rätt PLC.
- Utforma en ergonomisk grafisk redigerare som bygger på ö-konceptet.
- Spara din konfiguration och dela den via e-post eller ladda ned den fullständiga materiallistan och dokumentationen.
- Utnyttja fullt ut genom att till exempel hantera dina konfigurationer med inloggningsupplevelsen i mySchneider.