Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

LED-dimmer

En LED-dimmer är både framkants- och bakkantsstyrd och är det mest lämpliga valet för reglering av LED-lampa 4-200 VA. Fungerar även för glödljus, 230 V halogenlampor och de flesta typer av elektroniska och konventionella transformatorer.
LED dimmer Renova i svart

Dimra med smarta hem-systemet Wiser

Med Wisers smarta dimmerlösningar får du ännu bekvämare belysningsstyrning. Med en Wiser-puck kan du enkelt styra belysningen via Zigbee direkt på dimmern på väggen eller via Wiser by SE-appen i mobilen. Wiser har även dimrar med smarta uppkopplade dimmerinsatser i Exxact-design där du inte behöver installera någon puck då den redan är inbyggd. Insatserna finns för vriddimmer, tryckdimmer och rörelsedetektor med dimmer.
Läs mer om smarta hem med Wiser
Exxact smarta insatser

Tyristordimmer

Tyristordimmern är egentligen en triac-dimmer. En triac är lite förenklat två tyristorer anti-parallellkopplade dvs kopplade tvärt emot varandra. Den här typen av dimmer kallas framkantsdimmer och används för styrning av glödlampor, 230 V halogenlampor och de flesta typer av konventionella transformatorer. I en tyristordimmer sitter en spole i botten på dimmern vilket innebär att de ibland kan avge ett lågt surrande ljud som vissa anser störande. En tyristordimmer är vanligtvis utrustad med separat utbytbar säkring om kortslutning skulle ske.
Dimmer i vitt

Transistordimmer

Transistordimrar har ingen spole, till skillnad från tyristordimrar. Dimringen sker istället med hjälp av transistorer. En transistordimmer är en bakkantsdimmer och används för reglering av glödlampor, 230 V halogenlampor och de flesta typer av elektronisk transformator. En transistordimmer är tyst och har inbyggd elektronisk reversibel säkring, vilket innebär att säkringen inte behöver bytas vid kortslutning. När orsaken till kortslutningen är åtgärdad fungerar dimmern normalt igen.
Exxact dimmer med glasram i svart

Universaldimmer

Universaldimrar är som transistordimrar på flera olika sätt, men kan fungera som både bakkants- och framkantsdimrar beroende på aktuell belastning. Därför kan de reglera både konventionella och elektroniska transformatorer, glödljus och 230 V halogenlampor.
Universaldimmer i vitt

Dimmerpuck

En dimmerpuck monteras tillsammans eller bakom en återfjädrande tryckknapp. Passar vid reglering av LED lampa 4-100 VA, glödljus, de flesta typer av elektroniska och konventionella transformatorer och 230 V halogenlampor.
Dimmerpuck

Produkter för dimmer

Exxact dimmer i vitt

Exxact dimmer

Renova dimmerinsats i vitt

Renova dimmer

Dimmerpuck

Dimmerpuck

Wiser dimmerinsats i vitt

Wiser dimmer

Wiser puckdimmer

Wiser dimmerpuck

Behöver du hjälp?

Börja här!

Hitta svar nu. Sök efter en lösning på egen hand eller kontakta en av våra specialister.

Kontakta supporten

Kontakta vårt kundcenter för mer information, teknisk support, hjälp med reklamationer och mycket mer.

Här köper du

Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.

 Öppnas i nytt fönster

Sök bland vanliga frågor (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

 Öppnas i nytt fönster

Begär en offert

Berätta mer för oss om din offertförfrågan så återkommer våra specialister till dig inom kort.