Funktioner och fördelar med Ecostruxure Power Device-appen
-
• Effektbrytare: MasterPact MTZ, TeSys GV4.
• Reläskyddsintervall: Easergy P3, Easergy P5. -
• Identifiera snabbt dina enheter inuti appen genom att använda QR-koden som finns på produkten.
• Anslut dina enheter med olika rekommenderade trådlösa tekniker.
• Appen EcoStruxure Power Device är användarvänlig – ingen utbildning krävs. -
• Växla enkelt mellan alla enheter för att kontrollera datastatus och styr installationen på ett smart sätt och direkt från din mobila enhet.
• Du behöver inte vara på plats vid en liveinstallation för att slå till och från en effektbrytare. Med EcoStruxure Power Device kan du styra och säkerställa underhåll i närheten på ett säkrare avstånd.
• Ställ in internetsäkerhetsskydd genom att tilldela roller och ge tillgång till utrustning endast till specifika personer, tack vare rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC – Role-Based Access Control) som hanteras tillsammans med enheterna.
Manövrering och underhåll
![Schneider-ios-appar](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/41848/900/Apple_app_490x490.jpg)
![hämta-schneider-ccc](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/44768/900/Google_app_490x490.jpg)
Hämta Ecostruxure Power Device-appen för Android
![](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/50399/900/QR_code-IC-480x240.jpg)