Electrical Installation Guide är en praktiskt guide för professionella som designar, installerar, inspekterar och servar elektriska installationer i enlighet med IEC-standarder, skriven av Schneider Electrics eldistributionsexperter.
Våra experter gör "det tunga jobbet" och delar sin kunskap om nya och uppdaterade elstandarder och teknologiutvecklingar så du kan ha den senaste och mest relevanta informationen.
Delar av innehållet
![](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/411491/900/1150572091-IC-1920x540.jpg)