Det har aldrig varit lättare att bygga högpresterande maskiner och operatörspaneler. Vi har alla tryckknappar, vred och signallampor som du behöver. En lösning utan kompromisser.
Information
Robusthet – Prestanda som står pall även i de tuffaste miljöer
Modern design – Lite stil för paneler och maskiner
Installationsbesparingar – Designad för att vara effektiv vilket håller kostnaderna nere
Drifteffektivitet – Innovativa funktioner som gör driften enklare och effektivare
Ett enkelt urval – Ynka 100 produktreferenser täcker 80% av behovet.
En enda leverantör – Det mest omfattande produktutbudet på marknaden
Kärnprodukter
![Man working on computer](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/436818/900/105783587-cybersecurity_EDITED-IC-1920x540.jpg)
![JP- Gaming Landing Page Top Hero's Image](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/379843/900/1330303425-IC-1920x540.jpg)