Tjänster för maskinparkshantering från Schneider Electric omfattar proaktiv fjärrövervakning, utökade garantitjänster och särskild hantering av kontrakt. Allt-i-ett-tjänst för dina geografiskt fördelade UPS:er.
Fördelar
![Standardalternativ text](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/22264/900/185249426-IC-490x280.jpg)
Molnbaserad övervakning för effektiv hantering av dina distribuerade system
En stor portfölj med enfasutrustning kan enkelt övervakas i alla dina geografiskt distribuerade nätverk och platser, även när du saknar resurser eller har begränsad IT-experthjälp.
En stor portfölj med enfasutrustning kan enkelt övervakas i alla dina geografiskt distribuerade nätverk och platser, även när du saknar resurser eller har begränsad IT-experthjälp.
![Standardalternativ text](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/48551/900/477828372-490x280.jpg)
Se till att dina system är säkra och hälsosamma
Tjänsterna för maskinparkshantering varnar dig vid eventuella problem med din enfas-UPS. Du kan få överlägsna prestanda och eliminera alla säkerhetsrisker.
Tjänsterna för maskinparkshantering varnar dig vid eventuella problem med din enfas-UPS. Du kan få överlägsna prestanda och eliminera alla säkerhetsrisker.
![Leende chef som använder en bärbar dator i fabriken](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/20114/900/603706361-490x280.jpg)
Förhindra oplanerade driftstopp
Du kanske inte är på kontoret eller kan reagera på oväntade driftstopp. Tack vare Schneider kan du förebygga dessa händelser och minska riskerna för driftstopp.
Du kanske inte är på kontoret eller kan reagera på oväntade driftstopp. Tack vare Schneider kan du förebygga dessa händelser och minska riskerna för driftstopp.
Våra tjänster för maskinparkshantering omfattar:
Molnbaserad övervakningstjänst
Övervaka och få händelsemeddelanden om potentiella problem, minimera avbrott i verksamheten och minska den genomsnittliga reparationstiden (MTTR) när ett fel inträffar.
Fjärrfelsökning
Tack vare StruxureOn kan du utföra fjärrfelsökning av händelsemeddelanden och dokumenterade processer som följer om reparation krävs.
Utökad garanti endast för reservdelar
Om byte av reservdelar krävs omfattar den utökade garantin alla reparationer, vilket säkerställer att du slipper utlägg under avtalsåret.
Service på plats nästa arbetsdag
Om en felsökning på plats krävs eller om du föredrar att Schneider Electric byter reservdelarna på din enhet.
Rapportering om riskminskning
Få tillgång till förbättrade rapporter med StruxureOn, bland annat enhetsålder, batterihändelser, händelser för batterilivslängd och rapporter om kapacitet/livscykelhantering som säkerställer att du kan planera för framtida uppgraderingar eller utbyggnader.