72 % av företagen jobbar aktivt för en hållbar verksamhet med hjälp av ren energi. Företagets energiköpare och hållbarhetschefer är mer pressade än någonsin att hitta rätt i dessa områden på grund av trycket från kunder, riskminimering mot framtida energipriser och en önskan att sänka den totala energiförbrukningen. För att uppnå de här målen krävs en diversifierad energistrategi för kommersiella och industriella köpare i dagens föränderliga energilandskap.
![A person cycling in some corporate area](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/235362/900/482141963-1800x900.jpg)
Bygg upp en hållbarhetsstrategi
Hållbarhet är inte längre bara "bra att ha", utan en nödvändighet. Lär dig hur du omvandlar hållbarhetsmål till hållbara resultat.
![image of a bicycle](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/236724/900/ESS_Strategy_Roadmap-IC-1800x900.jpg)
Lev upp till kraven på företagstransparens
Följ vår guide när du utvecklar företagets hållbarhetsstrategi för att möta utmaningarna längs vägen.
Vi underlättar företagens förändrade hållbarhetsbeteende
När antalet förnybara och hållbara alternativ ökar på marknaden, blir det lättare för näringslivet att arbeta mer hållbart och sänka energikostnaderna. Men det kan vara en riktig utmaning att hitta rätt i det invecklade landskapet.
Uppnå en verkligt hållbar verksamhet
Om du redan har påbörjat resan mot en hållbar verksamhet eller om du precis ska börja, så vet din organisation att företagens hållbarhet är framtiden. När du har viktiga hållbarhetsmått inom räckhåll och en handlingsplan för att uppnå dina framtida hållbarhetsmål, så har du ett optimalt läge för att uppnå en god avkastning på investeringen samtidigt som dina intressenter får glädje av resultaten från hållbarhetsåtgärderna.
Nå större framgångar med energi och hållbarhet
![](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/189413/900/1169057605-590x590.jpg)
Köp energi smartare
![Bildelar i en bilfabrik](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/76205/900/152885662-490x490.jpg)
Använd energi effektivt
![Standardalternativ text](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/17875/900/319495694-490x280.jpg)