Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Värdestyrda lösningar för elbolag

Optimerad datahantering för elnät

Led framtidens energiförsörjning – förvandla elnätsdata till verkliga affärsfördelar.

Sätt fart på verksamheten i din anläggning

Läs om hur elbolag ökade effektiviteten och sparade 40 miljoner dollar genom att implementera våra ADMS- och DERMS-lösningar. Forresters TEI-studie visar på en avkastning på 184 %, snabbare DER-integration och en återbetalningstid på bara 16 månader.

Omvandla energi med modernisering av elnät

Utforska hur våra lösningar för modernisering av elnät stöder flexibla, motståndskraftiga och effektiva elsystem. Vi gör det möjligt för DER, micronät och energigemenskaper att påskynda energiomställningen och möta framtida krav.

Upptäck våra EcoStruxure™-lösningar för energi och elnät

Smarta elnätslösningar

Modernisera ditt energihanteringssystem med smarta elnätslösningar.

En man i en väl synlig väst framför elanläggning

Lösningar för elproduktion

Dra nytta av våra lösningar för att utnyttja förnybar energi för dina elanläggningar.

Två personer i säkerhetsvästar står bredvid vindkraftverk, vilket representerar smarta elnätslösningar för elanläggningar.

Hantering av kravsidan

Håll dina elanläggningar igång även vid strömavbrott eller efterfrågetoppar.

En flygbild av en solpanelsfabrik som producerar ren energi för elbolag och smarta elnätsystem

Vår programvara, våra tjänster och våra produkter för energi- och elnätsmarknaden

Framtiden för energi är här

Framtiden för energi är här

Grids are the catalyzer of the energy transition, enabling electrification and decarbonization.

Minska din klimatpåverkan och optimera driftskostnaderna

Minska din klimatpåverkan och optimera driftskostnaderna

Se hur SF₆-fri mellanspänning och digital teknik kombineras för att minska koldioxidavtrycket och öka effektiviteten i elnät, fastigheter och industriverksamhet.

Ta del av de senaste insikterna om elanläggningar

Elnätstillförlitlighet

Förutse, isolera och återställ strömavbrott under större händelser.

Storm

Elnätseffektivitet

Xcel Energy sparade 330 GWh på 43 månader – se hur de fortsätter att minska energianvändningen.

Man arbetar bredvid solpaneler

DER-integrering

Förbättra elnätets tillförlitlighet och hantera efterfrågan och överspänning bättre med DERMS.

Bostadsområde

Hantering av lågspänning (LV)

Läs om hur smarta mätare och loT-givare kan möjliggöra avancerad dataanalys för lågspänningsnätverk...

Bangkoks stadssilhuett av Benchakitti Park

Resurshantering

Maximera automatisering och intelligent nätverkshantering för att framtidssäkra verksamheten.

Modern byggnad

Nätverksplanering

Upptäck hur integrerad distributionsplanering ökar den värdbaserade DER-kapaciteten.

Byggnader på natten