Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Razišči naše kategorije nizkonapetostnih izdelkov

 

Zbiralčni sistemi in kabelske police

 

Odklopniki in ločilna stikala

 

Kontaktorji in zaščitni releji

 

Električna zaščita in upravljanje

 

Polnjenje električnih avtomobilov

 

Merjenje in nadzor energije

 

Kompenzacijske naprave

 

Tipke, stikala, lučke in krmilne palice

 

Programska oprema

 

Prenapetostna zaščita in izničevanje harmonikov

 

Stikalni bloki in omare

Predstavljeni nizkonapetostni izdelki za distribucijo električne energije

Spodbujanje digitalne prihodnosti... danes

Ne glede na to ali načrtuješ, upravljaš ali servisiraš zgradbe ali kritične objekte, lahko v našem brezplačnem e-vodniku odkriješ štiri načine upravljanja današnjega novega modela distribucije energije.
Več informacij opens in new Window

Predstavljena programska oprema in storitve

Zgodbe o uspehu strank

Bolnišnica Moorfields Eye

Pekarna Maison Manival

Univerza v Rochestru

Otroška bolnišnica Nemours

Morda te zanimajo tudi naslednje teme:

Potrebuješ pomoč?

Začni tukaj

Poišči odgovore/rešitve. Rešitev/odgovor lahko poiščeš sam/a ali pa se posvetuj z enim od naših strokovnjakov.

Obrni se na podporo

Za več informacij, tehnično podporo ali pomoč pri pritožbah se obrni na naš center za pomoč strankam.

Kje kupiti izdelke?

Enostavno poišči svojega najbližjega distributerja Schneider Electric.

 opens in new Window

Prebrskaj med pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ)

Poišči odgovore na svoja vprašanja tako, da prebrskaš pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), povezana z določeno temo.

 opens in new Window

Klepet

Želiš govoriti s svetovalcem o naših izdelkih in storitvah?

1. Kaj je nizkonapetostni sistem za distribucijo električne energije?

Nizkonapetostni sistem za distribucijo električne energije sestavljajo naprave, kot so montažne plošče, razdelilne plošče, odklopniki v litem ohišju, zbiralčna vodila in stikala. Te naprave varujejo električne tokokroge in preklapljajo električno energijo. Ta sistem je del distribucije električne energije in energijo prenaša od distribucijskih transformatorjev do merilnikov električne energije.   V skladu s svojimi edinstvenimi zahtevami stanovanjski objekti za več družin, industrijski obrati in poslovne zgradbe uporabljajo takšne distribucijske sisteme za odklop ali nadzor električnega napajanja.

2. Kaj so nizkonapetostni izdelki?

Nizkonapetostni izdelki za distribucijo električne energije so izdelki, ki porabijo 50 voltov električne energije ali manj. Najpogostejše napetosti so 12 V, 28 V ali 48 V. Nekateri pogosti primeri nizkonapetostnih izdelkov za distribucijo električne energije so zvonci, krajinska razsvetljava in varnostni senzorji.   Schneider Electric ponuja varne in zanesljive nizkonapetostne izdelke za distribucijo električne energije, kot so odklopniki, vodila, omare, montažne plošče in stikalne plošče.


3. Kako oblikovati nizkonapetostni sistem za distribucijo električne energije?

Večina razlik v zasnovi in postavitvi nizkonapetostnih omrežij je določena z nazivno napetostjo omrežja, saj nizka napetost distribuira električno energijo najširšemu razredu končnih potrošnikov. Zato je glavna skrb pri oblikovanju nizkonapetostnega sistema za distribucijo električne energije varnost potrošnikov pri ravnanju z električnimi napravami in njihova zaščita.   Ozemljitveni sistem v kombinaciji z zaščitnimi napravami, kot so varovalke in zaščitne naprave na diferenčni tok, mora biti nameščen tako, da oseba ne pride v stik s kovinskim predmetom. Še posebej s predmetom, katerega potencial je relativen na potencial osebe (ki je po drugi strani enak zemeljskemu potencialu, razen če se uporabljajo izolacijske podloge) in ki presega »varen« prag, ki je običajno nastavljen na okrog 50 V.   Družba Schneider Electric ti lahko pomaga oblikovati varne in zanesljive nizkonapetostne sisteme za distribucijo električne energije z najsodobnejšimi rešitvami.