Компанія Schneider Electric, світовий лідер цифрової трансформації в області енергоменеджменту та автоматизації, оновила своє рішення для керування двигунами. Цілісний підхід забезпечує оптимізацію продуктивності, підвищення рентабельності інвестицій, а також ефективність та стабільний розвиток усього заводу або фабрики.
Двигуни є найважливішими активами в основі всіх промислових операцій. У середньому вони споживають від 60 до 95% електроенергії на підприємстві. Підвищення ефективності процесу, операційної діяльності або роботи двигуна призводить до підвищення продуктивності, стабільності та надійності. Рішення Schneider Electric для керування двигунами дозволяють підвищити ефективність від проєктування та будівництва підприємства до експлуатації та технічного обслуговування завдяки цифровій уніфікації систем керування енергією та автоматизацією.
Нова комплексна пропозиція, включаючи пристрій плавного пуску AltivarTM ATS 480, не обмежується керуванням і захистом двигуна. Ця унікальна пропозиція “все-в-одному” забезпечує новий рівень ефективності всього підприємства, включаючи загальні капітальні витрати на встановлення (CAPEX) і експлуатаційні витрати (OPEX). Рішення також включає досвід Schneider Electric у галузі, що дозволяє адаптувати свою архітектуру відповідно до конкретного ринку та його потреб. Це створює застосування з кращими можливостями електричного проєктування та моделювання, а також спеціалізованими цифровими інструментами.
Використовуючи рішення Schneider Electric для керування двигунами, клієнти можуть очікувати:
- 40% економії часу на підбір і замовлення
- 25% економії часу на установку
- Скорочення часу простою двигуна на 50%
- Оптимізацію витрат на 40% при керуванні двигуном
- 50% економії електроенергії (відносно прямого пуску двигуна від мережі)
“Сталий розвиток є основою нашої мети в Schneider Electric. Ми використовуємо свій широкий досвід, щоб розробляти та створювати високоефективні, стійкі та комплексні рішення, які відповідають потребам наших клієнтів”, — говорить Уоррен Ма, старший віцепрезидент з промислового контролю та приводів у Schneider Electric. “Наші рішення для керування двигунами допомагають клієнтам скоротити витрати на проєктування, час виконання робіт та розмір системи шляхом оптимізації пристроїв і компонентів. Ми забезпечуємо якість електроенергії на об’єкті та підвищуємо рівень вашої впевненості щодо керування двигуном та його захисту, знижуючи ризик відмови."
За рейтингом Corporate Knights Global 100 Index компанію Schneider Electric визнано найстабільнішою корпорацією у світі у 2021 році.
Altivar™ Soft Starter ATS480
Пристрій плавного пуску Altivar™ ATS480 є частиною нової пропозиції керування двигунами, що знаменує наступну еволюцію пристроїв плавного пуску з урахуванням цифровізації. ATS480 скорочує час і витрати на розробку шляхом спрощеного вибору та оптимізації архітектури електроживлення й підприємства, а також забезпечуючи безпечність операцій за допомогою найкращих методів кібербезпеки, усунення несправностей цифровими методами та надання постійної підтримки.
Пристрій плавного пуску Altivar™ ATS480, розроблений для роботи з процесами та інфраструктурами, спрощує виконання проєктів та забезпечує максимальну функціональність ваших систем навіть у найвибагливіших середовищах. Він побудований на перевіреній надійності та ефективності функцій запуску/зупину, таким чином подовжуючи термін служби обладнання на основі ATS48 та зберігаючи початкові інвестиції завдяки повторному використанню поточної конструкції.