Quantum Module Maritime Listing Clarification

Issue

The purpose of this resolution is to call attention to a QNTM module version in the ABS maritime certification listing.

Product Line
Quantum

Resolution

In the ABS Maritime Certificate of Type Approval document, Certificate Number 00-M514569-X, it is the conformal coated version Quantum Ethernet Communication module 140NOE77101C which is approved.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Продукт:
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Продукт:
Серія: