Гнучке, безпечне та надійне рішення для систем розподілу до 6300 А. Серія Line використовує децентралізовану архітектуру розподілу на основі концепції plug-and-play. Час проєктування та монтажу оптимізовано порівняно з кабельним рішенням. Навантаження можуть бути легко додані або вилучені. Систему шин легко модернізувати відповідно до ваших потреб бізнесу. Захист персоналу та майна за допомогою безпеки та надійності, що надаються системами шин серії Line.
Перегляньте відомості про продукт
![](https://www.se.com/ua/uk/assets/v2/666/media/316262/900/myschneider-app-chat-feature-IC-1920x540.jpg)