Dates clés
1906
Les frères Merten créent la société à Gummersbach, en Allemagne.
1926
Produisant à l'origine des composants d'installation électrique, Merten s'oriente vers les fiches et les connecteurs.
1961
Merten fait la preuve de ses compétences de conception et de ses capacités d'innovation avec son premier interrupteur doté d'un cache sans vis.
1985
Merten se concentre sur la sécurité des bâtiments et, en 1988, la société lance son détecteur de mouvement ARGUS.
2000
La société lance TRANCENT, le premier bouton-poussoir en verre au monde, et le dispositif de contrôle intelligent PLANTEC.
2004
La société développe son système merten@home, qui permet de contrôler toutes les fonctions du bâtiment à l'aide d'un assistant personnel, d'un ordinateur ou d'un téléviseur.
2006
Merten rejoint Scheider Electric, renforçant ainsi la présence globale du groupe sur le marché des installations électriques.