Bienvenue sur le site web institutionnel de Schneider Electric

Applications IoT et Edge Computing : Schneider Electric offre la puissance de la technologie Lithium-Ion via ses onduleurs Smart-UPS APC

- Extension de la technologie de batterie Li-Ion à la gamme d'onduleurs monophasés Smart-UPS On-line APC
- Plus grande résilience, maintenance simplifiée et faible coût de possession, pour répondre aux besoins des clients
- Des frais de maintenance réduits de 53% sur le cycle de vie de l'onduleur

Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle option de batterie Lithium-Ion (Li-Ion) pour sa gamme d'onduleurs monophasée Smart-UPS On-line APC by Schneider Electric.

Répondant à un fort besoin du marché, la batterie Li-Ion offre de meilleures performances ainsi qu'une durée de vie plus longue que les batteries au plomb acide scellées. Les clients de Schneider Electric gagnent ainsi en efficacité et réduisent considérablement les coûts et les risques associés à la gestion de leurs équipements de protection de l'alimentation.

La gamme Smart-UPS APC alimentée par batterie Li-Ion

Proposée depuis longtemps dans le portefeuille d'onduleurs de Schneider Electric - notamment pour les gammes triphasées - la technologie Li-Ion est dorénavant disponible pour les onduleurs monophasés Smart-UPS offrant ainsi de nombreux avantages en termes de maintenance et de réduction des coûts :

Allongement de la durée de vie : les batteries Li-Ion ont une durée de vie supérieure à 10 ans.

Encombrement réduit : en raison de densités énergétiques plus élevées, les batteries Li-Ion ont un encombrement beaucoup plus faible et pèsent environ 30% de moins que les batteries au plomb acide scellées.

Une maintenance limitée et un coût total de possession réduit : avec une durée de vie deux fois plus longue, la maintenance et les coûts associés sont réduits jusqu'à 53% sur la totalité du cycle de vie de l'onduleur.

Sécurité : APC by Schneider Electric est engagé dans le respect des normes clients et des réglementations de sécurité les plus strictes (UL 1973, UL1642 / IEC62133).

Meilleure performance à des températures plus élevées : les batteries Li-Ion peuvent fonctionner à des températures moyennes plus élevées (par exemple à 40°C) sans dégradation des performances de l'onduleur pendant son fonctionnement.

Durée d’autonomie étendue : le Smart-UPS On Line APC peut être configuré avec plusieurs batteries Li-Ion pour développer son autonomie et répondre à de fortes demandes d'exécution en fonction des besoins de l'entreprise.

Fonctions de gestion à distance : avec une option de carte de gestion réseau (NMC) intégrée, cette solution améliore la visibilité des environnements Edge grâce à des fonctions de surveillance et de contrôle.

La solution peut également être connectée à la plate-forme pour le déploiement massif de solutions IoT EcoStruxure ™ de Schneider Electric. Elle permettra ainsi aux entreprises de tirer parti des informations sur le fonctionnement de leurs onduleurs pour simplifier la maintenance et optimiser leurs performances.

Des garanties de sécurité dans un monde connecté

APC by Schneider Electric, acteur majeur des services critiques d’alimentation électrique et de refroidissement, propose des solutions matérielles et logicielles destinées à sécuriser les applications et systèmes informatiques, industriels et domestiques critiques, apportant ainsi une garantie de sécurité dans le monde connecté. Supporté par une large communauté de partenaires, APC by Schneider Electric permet aux particuliers et aux entreprises d'anticiper les imprévus et de protéger efficacement leurs données critiques.

Disponibilité

La gamme Smart-UPS On-line d'APC by Schneider Electric avec batterie Li-Ion sera disponible en France en Mars 2018. Il sera possible de précommander le produit en cliquant sur le lien suivant. http://www.apc.com/fr/fr/campaign/lithium-ion-ups.jsp

Ressources additionnelles

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztopic

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) opens in new Window
Partager cette page :